NHA2778906-12

Bedienfeld-Messgerät

Auf der Rückseite des Messgeräts können verschiedene Stromnetzanschlüsse vorgenommen werden.
A Hilfsspannungsklemmen (Steuerspannung) (L1 / L+ , L2 / L-)
B Eingangsspannungsklemmen (V1, V2, V3, VN)
C E/A-Karte (nur PM2230R)
D RS-485-Kommunikationsschnittstelle (D0, D1, SHLD, 0V)
E Dichtung
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?