NHA2778906-13

Nicht zurücksetzbare Energie

Die Parameter für nicht zurücksetzbare Energien lauten Wh, VAh und VARh (geliefert sowie empfangen). Die Parameter für nicht zurücksetzbare Energien sind auf der Seite „Diag“ unter „Maintenance“ sowie über die Kommunikationsschnittstelle verfügbar.

Diese Parameterwerte können weder über das Display noch über die Kommunikationsschnittstelle zurückgesetzt werden. Diese nicht zurücksetzbaren Energiewerte werden automatisch zurückgesetzt, sobald sie den Höchstwert erreicht haben, der vom Überlaufgrenzwert bestimmt wird.

Befehl Kumulierte Energien Nicht zurückgesetzte Energien Alte Energien
Reset sub systems Löschen Nicht löschen Löschen
Initialization Löschen Nicht löschen Löschen
Reset all energies Löschen Nicht löschen Nicht löschen (mit kumulierten Energien aktualisieren)
Reset all accumulated energies (gesamt, pro Phase) Löschen Nicht löschen Nicht löschen (mit kumulierten Energien aktualisieren)
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.