NHA2778906-13

Favoritenseite konfigurieren

HINWEIS: Nur zutreffend für die Messgerätmodelle PM2220/PM2230

Sie können im Messgerät 4 Parameter auswählen und Sie in der erforderlichen Reihenfolge anordnen, damit sie auf einer Favoritenseite angezeigt werden. Diese Parameter können nur über die Kommunikationsschnittstelle ausgewählt werden und sind kundenspezifische Anforderungen. Einige Parameterprotokolle sind von größter Wichtigkeit, und die Navigation zu diesen Parametern nimmt eine gewisse Zeit in Anspruch. Für eine einfache Navigation und Zugänglichkeit können Sie mit dem Messgerät 4 Parameter auswählen und die Seite für ein einfaches Ablesen sperren.

Die Standardparameter der Favoritenseite sind:

  • Aavg

  • PFavg

  • Ptot

  • E.Del

  1. Starten Sie ION Setup und schließen Sie Ihr Messgerät an.
  2. Öffnen Sie I/O Setup und wählen Sie den erforderlichen Parameter aus, den Sie konfigurieren möchten.
  3. Konfigurieren Sie den Parameter und klicken Sie auf OK.
    Nachstehend sind die zugehörigen konfigurierbaren Parameter aufgelistet:
    • Strommittelwert (Iavg)

    • Spannungsmittelwert L-L (Vavg)

    • Spannungsmittelwert L-N (Vavg)

    • Gesamtwirkleistung (Wtot)

    • Gesamtblindleistung (VARtot)

    • Gesamtscheinleistung (VAtot)

    • Leistungsfaktor-Durchschnitt (PFavg)

    • Frequenz (F)

    • Wirkenergie – geliefert (Wh-Del)

    • Blindenergie – geliefert (VARh-Del)

    • Scheinenergie – geliefert (VAh-Del)

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.