NHA2778906-12

Aktive Alarmdaten über das Display anzeigen

Wenn ein Alarmzustand wahr wird (Alarm = EIN), wird der Alarm auf dem Bildschirm für aktive Alarme angezeigt.

Die Alarme werden ungeachtet ihrer Priorität in der Reihenfolge ihres Auftretens angezeigt. Die Alarmdetails zeigen das Datum und die Uhrzeit des Alarmereignisses, die Art des Ereignisses (z. B. Auslösung oder intern), die Phase, auf der der Alarmzustand erkannt wurde, und den Wert, der den Alarmzustand verursacht hat, an.

HINWEIS: Es sind keine Alarmdetails verfügbar, wenn die Alarmpriorität auf „None“ eingestellt wurde.

Die Alarmdetails (für Alarme mit niedriger, mittlerer und hoher Priorität) werden auch im Alarmverlaufsprotokoll aufgezeichnet.

  1. Navigieren Sie zu Alarm > Active.
  2. Wählen Sie den Alarm aus, den Sie anzeigen möchten (der neueste erscheint ganz oben).
  3. Drücken Sie auf Detail.
    HINWEIS: Bei nicht quittierten Alarmen mit hoher Priorität wird auf diesem Bildschirm die Option „Ack“ angezeigt. Drücken Sie auf Ack, um den Alarm zu quittieren, oder kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück, wenn Sie den Alarm nicht quittieren möchten.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?