0611IB1305-07

硬件描述

概述

A 24 Vdc 电源端子块

B Modbus 地址旋转开关

C Modbus 流量状态 LED

D Modbus 挂锁

E ULP 状态 LED

F 测试按钮

G 机械锁

H 产品信息的对应二维码

I RJ45 Modbus-SL 端口

J 堆叠附加接口(TRV00217,选配)

K 2 个 RJ45 ULP 端口

相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NVE85393

安装

IFM 接口是安装在 DIN 滑轨上的设备。堆叠附件可将几个 IFM 接口相互连接,无需进行额外接线。

24 Vdc 电源

IFM 接口的电源电压必须始终为 24 Vdc:

  • 堆叠至 IFE 服务器的 IFM 接口由 IFE 服务器供电,用户无需对它们单独供电。

  • 如果在不使用 IFE 服务器的情况下堆叠 IFM 接口,则只有其中一个 IFM 接口的电源必须为 24 Vdc。

  • 如果只使用了一个 IFM 接口,则其电源必须为 24 Vdc。

建议使用 UL 认证/UL 认可的限制电压/限制电流,或者最大 24 Vdc 和 3 A 的 2 级电源。

注: 连接 24 Vdc 电源时,仅使用铜导线。

Modbus 地址旋转开关

IFM 接口可接受其所连接 IMUModbus 地址。请参阅 ULP 系统用户指南了解 IMU 的详情。

可通过 IFM 接口前面板上的两个地址旋转开关来定义 Modbus 地址。

地址范围为 1 至 99。不得使用地址 0,这个地址是为广播命令预留的。

IFM 接口在最初配置时采用的是地址 99。

地址 21 的地址旋转开关的配置实例如下:

Modbus 流量状态 LED

Modbus 流量状态 LED 指示灯可以让用户了解 IMU 通过 Modbus 网络发送或接收信息的流量。

  • 如果 Modbus 地址旋转开关的值为 0,那么黄色 LED 指示灯常亮。

  • 如果 Modbus 地址旋转开关的值为 1 到 99 之间的任意值,则在消息的发送或接收信息期间,黄色 LED 指示灯会亮起,否则会熄灭。

Modbus 挂锁

IFM 接口前面板上的 Modbus 挂锁使远程控制命令能够或不能够通过 Modbus 网络发送至 IFM 模块自身以及发送至 IMU 的其他模块。

  • 如果箭头指向打开的挂锁(出厂设置),则启用远程控制命令。

  • 如果箭头指向闭合的挂锁,则禁用远程控制命令。

    唯一一个即使在箭头指向闭合锁时也被启用的远程控制命令是“设置绝对时间和获取当前时间”命令 IFM 接口命令列表

注: 对于与 IFE Ethernet 交换机服务器相连的 IFM 接口,IFE 接口的挂锁并不会在 IFM 接口中禁用远程控制命令。

测试按钮

测试按钮可测试所有与 IFM 模块相连的 ULP 模块之间的接。

按下检测按钮,可以开始为时 15 秒的连接检测。

检测过程中,所有 ULP 模块都保持正常工作状态。

ULP 状态 LED

黄色 ULP 状态 LED 说明了 ULP 模块的模式。

ULP 状态 LED

模式

操作

标称

冲突

移除多余的 ULP 模块

降级

在下次维护操作中更换 IFM

测试

非关键固件偏差

使用 EcoStruxure Power Commission 软件检查固件和硬件的兼容性,然后执行建议的操作。

非关键硬件偏差

配置偏差

安装缺失功能

关键固件差异

使用 EcoStruxure Power Commission 软件检查固件和硬件的兼容性,然后执行建议的操作。

关键硬件偏差

停止

更换 IFM。

断电

检查电源