0611IB1305-07

SDx 模块的配置

输出 1

需要一个 3 寄存器的读取功能来读取输出 1 参数。

用户可检查寄存器 8857 输出 1 的状态与有效性

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

说明

0x2648

9801

R

1

INT16U

0–4

A/E

输出模式

0 = 普通模式

1 = 锁定模式

2 = 有时间延迟的模式

3 = 闭合强制模式

4 = 打开强制模式

0x2649

9802

R

1

s

INT16U

1–360

A/E

延迟〔如果输出模式设置为 2)。

出厂设置为 1 s。

0x264A

9803

R

1

INT16U

0–65535

A/E

报警标识 (201–210, 1013, 1014, 1015)。

如果没有报警,那么报警标识设置为0。

输出 2

需要一个 3 寄存器的读取功能来读取输出 2 参数。

用户可检查寄存器 8857 输出 2 的状态与有效性

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

说明

0x264F

9808

R

1

INT16U

0–4

A/E

输出模式

0 = 普通模式

1 = 锁定模式

2 = 有时间延迟的模式

3 = 闭合强制模式

4 = 打开强制模式

0x2650

9809

R

1

s

INT16U

1–360

A/E

延迟〔如果输出模式设置为 2)。

出厂设置为 1 s。

0x2651

9810

R

1

INT16U

0–65535

A/E

报警标识 (201–210, 1013, 1014, 1015)。

如果没有报警,那么报警标识设置为0。