0611IB1305-07

IO 模块标识

简介

IO 2 的IO 模块标识寄存器的顺序和描述与 IO 1 的相同。

地址和寄存器列表

下表描述了标识地址,以及与 IO 模块相关的寄存器。

IO 模块

地址

寄存器

IO 1

0x392F–0x3982

14640–14723

IO 2

0x44E7–0x453A

17640–17723

IMU标识

IMU 的标识可以利用 EcoStruxure Power Commission 软件来设置。如果没有编程,IMU 标识寄存器会返回 0 (0x0000)。

FDM121 显示器显示 IMU 名称的前 14 个字符。

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

说明

0x3931–0x3948

14642–14665

R

OCTET STRING

IMU 名称 = 不超过 45 个 ASCII 字符,以 NULL 字符 0x00 结尾。

0x3949–0x3960

14666–14689

R

OCTET STRING

IMU 位置 = 不超过 45 个 ASCII 字符,以 NULL 字符 0x00 结尾。

IO 硬件版本

硬件版本是使用格式 XXX.YYY.ZZZ 的 ASCII 字符串,其中:

  • XXX = 主要版本 (000127)

  • YYY = 次要版本 (000255)

  • ZZZ = 版本号 (000255)

版本号结尾为 NULL 字符。

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

说明

0x3961–0x3966

14690–14695

R

OCTET STRING

硬件版本

IO 模块固件版本

固件版本为 ASCII 字符串,采用 XXX.YYY.ZZZ 格式,其中:

  • XXX = 主要版本 (000127)

  • YYY = 次要版本 (000255)

  • ZZZ = 版本号 (000255)

版本号结尾为 NULL 字符。

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

说明

396x3967–0x0C

14696–14701

R

OCTET STRING

固件版本

当前日期和时间

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

说明

0x396D–0x3970

14702–14705

R

DATETIME

DATETIME 格式中 IO 模块的当前日期和时间,使用 EcoStruxure Power Commission 软件设置。

序列号

IO 模块序列号最多包含 11 个字母数字字符,其格式如下:PPYYWWDnnnn。

  • PP = 工厂代码

  • YY = 制造年份 (0599)

  • YY = 在哪周制造 (0153)

  • D = 在星期几制造 (17)

  • nnnn = 当天的设备生产编号 (00019999)

要读取 IO 模块序列号,必须使用一个 6 个寄存器的读取请求。

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

说明

0x3971–0x397A

14706-14715

R

OCTET STRING

序列号

0x3971

14706

R

OCTET STRING

‘PP’

0x3972

14707

R

OCTET STRING

‘05’–‘99’

‘YY’

0x3973

14708

R

OCTET STRING

‘01’–‘53’

‘WW’

0x3974

14709

R

OCTET STRING

‘10’–‘79’

‘Dn’

0x3975

14710

R

OCTET STRING

‘00’–‘99’

‘nn’

0x3976

14711

R

OCTET STRING

‘0’–‘9’

‘n’(序列号结尾为NULL字符)

生产日期和时间

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

说明

0x397B–0x397E

14716–14719

R

DATETIME

生产日期和时间

产品标识

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

说明

0x392F

14640

R

INT16U

15150

产品标识 = 15150IO 模块

0x3930

14641

保留

0x397F–0x3982

14720–14723

R

OCTET STRING

产品代码 = ‘LV434063’

0x3D1C–0x3D3B

15645-15676

R–WC

OCTET STRING

用户应用程序名称

0x3D3C–0x3D45

15677-15686

R

OCTET STRING

供应商名称 = ‘Schneider Electric’

0x3D46–0x3D4D

15687-15694

R

OCTET STRING

产品系列:‘Enerlinx’

0x3D4E–0x3D5D

15695-15710

R

OCTET STRING

设备系列:‘IO 设备’

0x3D5E–0x3D65

15711-15718

R

OCTET STRING

产品型号