BSCM 模块标识
产品标识
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0226 |
551 |
R |
– |
– |
INT16U |
15149 |
A/E |
产品标识 = 15149 代表 BSCM module |
BSCM Module 标识符
BSCM 模块序列号最多包含 11 个字母数字字符,其格式如下:PPYYWWDnnnn。
-
PP = 工厂代码
-
YY = 制造年份 (05–99)
-
WW = 在哪周制造 (01–53)
-
D = 在星期几制造 (1–7)
-
nnnn = 序列号 (0001–9999)
需要一个 6 寄存器的读取功能来读取 BSCM 模块序列号。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0227 |
552 |
R |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E |
‘PP’ |
|
0x0228 |
553 |
R |
– |
– |
OCTET STRING |
05–99 |
A/E |
‘YY’ |
|
0x0229 |
554 |
R |
– |
– |
OCTET STRING |
01–53 |
A/E |
‘WW’ |
|
x022A0 |
555 |
R |
– |
– |
OCTET STRING |
1–7 |
A/E |
‘Dn’ |
|
0x022B |
556 |
R |
– |
– |
OCTET STRING |
00–99 |
A/E |
‘nn’ |
|
0x022C |
557 |
R |
– |
– |
OCTET STRING |
01–99 |
A/E |
‘n ’ (序列号结尾为NULL字符) |