0611IB1305-07

智能模块单元

定义

FYI, this map is shared with EIFE, IFE, FDM121, IO Module, MTZ Modbus guide, NT/NW Modbus guide, and NSX Modbus guide.

模块化单元是包含一个或多个产品的机械和电气组件,可执行配电盘中的某个功能(进线保护、电机命令以及控制)。

内部通讯组件(MicroLogic 控制单元或 MicroLogic 脱扣单元)和外部 ULP 模块(IO 模块)连接到一个通讯接口的断路器称为智能模块单元 (IMU)。

IMU 由以下范围的断路器构成:

  • MasterPact MTZ 断路器

  • MasterPact NT/NW 断路器

  • ComPacT NS 630b-1600 断路器

  • ComPacT NS 1600b-3200 断路器

  • PowerPacT P-R- 型断路器

  • ComPacT NSX 断路器

  • PowerPact H-J-L- 型断路器

每种断路器系列所适用的 ULP 模块

下表列出了每个系列的断路器所兼容的 ULP 模块。

ULP 模块

部件号

ULP 端口模块和 MicroLogic 控制装置的 MasterPact MTZ

BCM ULP 模块和 MicroLogic 脱扣单元的 MasterPact NT/NWComPacT NS 或 PowePacT P- and R-Frame

BSCM 模块和/或 MicroLogic 脱扣单元的 ComPact NSX 或 PowePact H-, J-, and L-Frame

用于单个断路器的 IFE 以太网接口

LV434001

LV434010

IFE 以太网交换机服务器

LV434002

LV434011

用于单个 MasterPact MTZ 抽出式断路器的 EIFE 嵌入式以太网接口

LV851001

MasterPact MTZ1 抽出式断路器的备件套件 EIFE

LV851100SP

MasterPact MTZ2/MTZ3 抽出式断路器的备件套件 EIFE

LV851200SP

用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口

TRV00210

STRV00210

用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口

LV434000

用于单个电路断路器的 FDM121 前显示模块

TRV00121

STRV00121

用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块

LV434063

USB 维护接口

TRV00911

STRV00911

有关 ULP 系统及其部件的更多信息,请参阅 DOCA0093ENMasterPact ULP (Universal Logic Plug) System for ComPact and Circuit Breakers – User Guide

通讯架构

A

用于 8 个设备的 FDM128 以太网显示单元

B

用于单个电路断路器的 FDM121 前显示模块

C

用于单个断路器的 IFE 以太网接口

D

IFE 以太网交换机服务器

E

用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口

F

用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块

G

MasterPact MTZ1 或 MTZ2/MTZ3 抽出式断路器

H

MasterPact MTZ1 或 MTZ2/MTZ3 固定式断路器

I

MasterPact NT/NW 断路器

J

ComPacT NS/PowerPact M、P 和 R 型断路器

K

ComPacT NSX/PowerPacT H-, J-, and L-Frame 断路器

L

ULP 端口模块

M

用于单个 MasterPact MTZ 抽出式断路器的 EIFE 嵌入式以太网接口

N

ULP 线路端接器

O

RJ45 ULP 线缆

P

断路器 BCM ULP 线缆

Q

NSX 线缆

远程控制器

远程控制器是一种能够使用通讯接口(如 IFE 以太网接口)与 IMU 通讯的设备。例如,用于 8 个设备的 FDM128 以太网显示器、监控器、PLC、BMS、SCADA 系统等都是远程控制器。

有关 Modbus 寄存器以及命令的描述,请参阅 Modbus 通讯指南