0611IB1305-07

写保护

概述

警告
意外脱扣或脱扣故障的危险
保护设置调节必须由具备相应资质的电气人员完成。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

如果更改了保护设置,那么对 Modbus 寄存器进行远程修改可能会对断路器附近的人员带来危险,或者导致设备损坏。因此,远程控制命令需带有硬件和软件保护功能。

软件保护

为了防止无意间改变 MicroLogic 配置,通过如下方式来保护针对 Modbus 寄存器的远程修改:

  • 采用一个稳定的数据结构和一套专用 Modbus 寄存器

  • 用户配置文件密码方案

这种组合方式称为命令界面。如果未能达到这些要求,会产生一个错误代码,并且不会执行操作。硬件保护的优先级始终高于软件保护。