0611IB1305-07

实时测量的最小/最大值

最小/最大值测量规则

最小和最大值测量考虑了实时测量的绝对值。因此以下规则适用:

0<10<200<-400<600<-3800.

在这种情况下:

  • 最小值 = 0

  • 最大值 = -3800

注: 该规则不适用于功率因数(PF)和基波功率因数(cosϕ):
  • PFmax(或 cosϕ 最大值)是 PF(或 cosϕ)获得的最小正值。

  • PFmax(或 cosϕ 最小值)是 PF(或 cosϕ)获得的最高负值。

复位最小/最大值命令(命令代码=46728)可将最小/最大值实时测量寄存器的内容复位。

实时测量的最小值

寄存器 1300 到 1599 保存实时测量参数的最小值:

  • 实时测量参数的最小值的寄存器等于实时测量参数的寄存器加 300。

    示例

    • 寄存器 1300 保存相间电压 VAB 的最小值(寄存器 1000)。

    • 寄存器 1316 保存 A 相电流的最小值(寄存器 1016)。

  • 寄存器的顺序与实时测量变量相同。

  • 最小值的比例因数与实时测量参数相同。

  • 不平衡电流和不平衡电压没有最小值。

  • Imin (寄存器1026)、Vmax (寄存器1145)和Vmin (寄存器1146)没有最小值。

实时测量的最大值

寄存器 1600 到 1899 保存实时测量参数的最大值:

  • 实时测量参数的最大值的寄存器等于实时测量参数的寄存器加 600。

    示例

    • 寄存器 1600 保存相间电压 VAB 的最大值(寄存器1000)。

    • 寄存器 1616 保存 A 相电流的最大值(寄存器 1016)。

  • 寄存器的顺序与实时测量变量相同。

  • 最大值的比例因数与实时测量参数相同。

  • Imin (寄存器1026)、Vmax (寄存器1145)和Vmin (寄存器1146)没有最大值。