0611IB1305-07

最小/最大测量值复位时间

概述

最小/最大测量值复位时间寄存器可以让用户了解与最后一次复位最小/最大值命令相关的所有日期。

复位最小/最大值命令(命令代码 46728)可将最小/最大值测量寄存器的内容复位。

读取最小/最大测量复位时间需要使用 30 台寄存器的读入功能。

最小/最大测量值复位时间

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x0B53–

0x0B55

2900–

2902

R

ULP DATE

A/E

复位最小/最大电流的日期与时间。 数据类型:ULP DATE

0x0B56–

0x0B58

2903–

2905

R

ULP DATE

E

复位最小/最大电压的日期与时间。

0x0B59–

0x0B5B

2906–

2908

R

ULP DATE

E

复位最小/最大功率(P、Q、S)的日期与时间。

0x0B5C–

0x0B5E

2909–

2911

R

ULP DATE

E

复位最小/最大功率因数与 cosϕ 的日期与时间。

0x0B5F–

0x0B61

2912–

2914

R

ULP DATE

E

复位最小/最大总谐波失真的日期与时间。

0x0B62–

0x0B64

2915–

2917

R

ULP DATE

E

复位电流需量峰值的日期与时间。

0x0B65–

0x0B67

2918–

2920

R

ULP DATE

E

复位有功、无功和视在功率需量峰值的日期与时间。

0x0B68–

0x0B6A

2921–

2923

R

ULP DATE

E

复位最小/最大频率的日期与时间。

0x0B6B–

0x0B6D

2924–

2926

R

ULP DATE

E

复位电机的最小/最大热成像的日期与时间。

0x0B6E–

0x0B70

2927–

2929

R

ULP DATE

E

复位电量(有功、无功和视在)的日期与时间。