0611IB1305-07

事件日志

概述

BSCM 模块事件日志寄存器说明了遇到的最后 10 个事件。BSCM 模块事件格式对应一系列记录,共有 10 个。每个记录包括 5 个寄存器,它们用来说明一个 BSCM 模块事件。

用户需要使用一个 5x(n) 个寄存器的读取功能来读取最后 n 个 BSCM 模块事件记录,其中 5 表示每个事件记录的寄存器数量。

比如,如果要读取 BSCM 模块事件日志的最后 3 个 BSCM 模块事件记录,那么用户需要使用 5x3 = 15 个寄存器的读取功能:

  • 前5个寄存器说明第一个 BSCM 模块事件记录(最新事件)。

  • 接下来的5个寄存器说明第二个 BSCM 模块事件记录。

  • 最后5个寄存器说明第三个 BSCM 模块事件记录。

地址

寄存器

描述

0x0259

602

事件计数器

0x025A–0x025E

603–607

事件记录 1 (最新事件)

0x025F–0x0263

608–612

事件记录 2

0x0264–0x0268

613–617

事件记录 3

0x0269– 0x026D

618–622

事件记录 4

0x026E–0x0272

623–627

事件记录 5

0x0273–0x0277

628–632

事件记录 6

0x0278–0x027C

633–637

事件记录 7

0x027D–0x0281

638–642

事件记录 8

0x0282–0x0286

643–647

事件记录 9

0x0287–0x028B

648–652

事件记录 10(最早事件)

事件计数器

每次记录—个新事件,事件计数器都会累加。如果计数器达到最大值65535,并且又记录了一个新的事件,那么计数器会被复位为0。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x0259

602

R

1

INT16U

0–65535

A/E

BSCM 模块事件计数器

事件记录

事件记录寄存器的顺序和说明与事件记录 1 相同:

事件 1(最新事件)

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

x025A0

603

R

1

INT16U

0–65535

A/E

BSCM 模块事件标识(参见下节)

0x025B–

0x025D

604–

606

R

ULP DATE

A/E

事件的日期和时间 数据类型:ULP DATE

0x025E

607

R

1

INT16U

1–2

A/E

事件状态

1 = 事件发生

2 = 事件结束

事件标识

事件标识

事件

1024

SD触点变化(发生=闭合到SD位置)

1025

达到OF计数器的阈值

1026

达到闭合命令计数器的阈值

1027

停止(内部故障)

1028

错误(内部故障)

1029

OF触点变化(发生=打开到闭合位置)

1030

SDE发生(发生=闭合到SDE位置)

1031

人工/自动模式(发生=人工到自动位置)

1040

打开命令

1041

闭合命令

1042

复位命令

注: 如果出现停止事件,必须更换 BSCM 模块。如果出现错误事件,建议更换 BSCM 模块(核心保护功能仍然有效,但是最好还是更换 BSCM 模块)。