数字输出
数字输出寄存器映射
每个数字输出描述都包含 60 个寄存器。数字输出 2 和 3 的顺序和描述与数字输出 1 的相同。
|
IO 模块 |
数字输出编号 |
数字输出地址 |
数字输出寄存器 |
|---|---|---|---|
|
IO 1 |
O1 |
0x3849–0x3884 |
14410-14469 |
|
O2 |
0x3885–0x38C0 |
14470-14529 |
|
|
O3 |
0x38C1–0x38FC |
14530-14589 |
|
|
IO 2 |
O1 |
0x4401–0x443C |
17410-17469 |
|
O2 |
0x443D–0x4478 |
17470-17529 |
|
|
O3 |
0x4479–0x44B4 |
17530-17589 |
IO 1 的数字输出 1 寄存器
IO 2 数字输出 1 寄存器的顺序和描述与 IO 1 的相同:
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
位 |
说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3849 |
14410 |
R |
– |
INT16U |
– |
– |
寄存器 14411 每个位的特性:
|
|
0x384A |
14411 |
R-WC |
– |
INT16U |
– |
0 |
保留 |
|
1 |
数字输出状态:
|
||||||
|
R |
2 |
数字输出强制状态:
|
|||||
|
3-15 |
保留 |
||||||
|
0x384B–0x384E |
14412-14415 |
R |
– |
DATETIME |
– |
– |
最后输出转换的时间戳:
|
|
0x384F–0x3850 |
14416–14417 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
0x3851–0x3852 |
14418-14419 |
R |
– |
INT32U |
1-4294967294 |
– |
输出计数器 此计数器随着输出的每个上升沿而递增。 |
|
0x3853–0x3856 |
14420-14423 |
R |
– |
DATETIME |
– |
– |
输出计数器上次复位的时间戳 |
|
0x3857–0x386E |
14424-14447 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
– |
数字输出标识利用 45 个 ASCII 字符进行编码 |
|
0x386F |
14448 |
R |
– |
INT16U |
0–2 |
– |
输出运行模式 (1):
|
|
0x3870 |
14449 |
R |
秒 |
INT16U |
0–65534 |
– |
延时返回模式值准时(1) 输出处于延时返回模式时,输出处于通电模式所需的时间 (出厂设置 = 0) |
|
0x3871 |
14450 |
R |
– |
INT16U |
0–1 |
– |
输出触点类型 (1):
|
|
0x3872 |
14451 |
R |
– |
INT16U |
0–2 |
– |
指示任何故障预置的情况发生时,离散量输出的开/关状态 (1):
|
|
0x3873–0x3874 |
14452-14453 |
R |
– |
INT32U |
1-4294967294 |
– |
输出计数器阈值 (1) 出厂设置 = 5000 |
|
0x3875 |
14454 |
R-WC |
– |
INT16U |
0–2 |
– |
输出的简单命令 (1):
如果简单命令启用则有效(2)。 |
|
0x3876–0x3884 |
14455-14469 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
(1) 使用 EcoStruxure Power Commission 软件设置的值。 (2) 可通过出厂设置来启用简单命令。简单命令可通过使用“启用/禁用命令”命令来禁用。 |
|||||||