IFE 接口标识和状态寄存器
IFE 接口固件版本
IFE 接口固件版本数据从寄存器 11776 开始,最大长度为 8 个寄存器。
固件版本为 ASCII 字符串,采用 XXX.YYY.ZZZ 格式,其中:
-
XXX = 主要版本 (000–127)
-
YYY = 次要版本 (000–255)
-
ZZZ = 版本号 (000–255)
版本号结尾为 NULL 字符。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2DDF-0x2DEE |
11744-11759 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
设备系列 |
|
0x2DEF-0x2DF6 |
11760-11767 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
产品系列 |
|
0x2DF7-0x2DFE |
11768-11775 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
产品型号 |
|
0x2DFF-0x2E04 |
11776-11781 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
固件版本 |
IFE 接口硬件版本
IFE 接口硬件版本数据从寄存器 11784 开始,最大长度为 8 个寄存器。
硬件版本是使用格式 XXX.YYY.ZZZ 的 ASCII 字符串,其中:
-
XXX = 主要版本 (000–127)
-
YYY = 次要版本 (000–255)
-
ZZZ = 版本号 (000–255)
版本号结尾为 NULL 字符。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E07-0x2E0C |
11784-11789 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
硬件版本 |
IMU标识
IMU 的标识可以利用 EcoStruxure Power Commission 软件来设置。如果没有编程,IMU 标识寄存器会返回 0 (0x0000)。
挂锁位置
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E72 |
11891 |
R |
– |
INT16U |
1,3 |
挂锁位置
|
当前日期和时间
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E73-0x2E76 |
11892-11895 |
R-WC |
– |
DATETIME |
– |
DATETIME 格式的当前日期和时间 |
|
0x2E77– 0x2E78 |
11896– 11897 |
R |
秒 |
INT32U |
0x00-0xFFFFFFFF |
从上一次启动计数的秒数 |
产品标识
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E7C |
11901 |
R |
– |
INT16U |
17100-17101 |
产品标识:
|
数据的有效期
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x306A |
12395 |
R |
秒 |
INT16U |
5-300(步长为 5 秒) |
数据集中数据的有效期 |
读取设备标识
“读取设备标识”功能通过标准化方式来访问准确识别设备所需的信息。其描述包括一组对象(ASCII 字符串)。
在 www.modbus.org 中全面介绍了“读取设备标识”功能。
IFE 接口标识的编码如下:
|
Name |
类型 |
描述 |
|---|---|---|
|
供应商名称 |
OCTET STRING |
‘Schneider Electric’(18 个字符) |
|
产品代码 |
OCTET STRING |
|
|
固件版本 |
OCTET STRING |
‘XXX.YYY.ZZZ’ |
|
供应商 URL |
OCTET STRING |
‘www.se.com’(26 个字符) |
|
产品名称 |
OCTET STRING |
|
|
系列 |
OCTET STRING |
‘网关和服务器’ |
|
范围 |
OCTET STRING |
‘Enerlin’X’ |
|
型号 |
OCTET STRING |
‘IFE 以太网接口’ 或 ‘IFE/网关’ |
|
产品 ID |
INT16U |
IMU 核心的产品 ID
|
IFE 服务器的 MAC 地址
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E7D– 0x2E7F |
11902– 11904 |
R |
– |
INT16U |
– |
IFE 接口的 MAC 地址利用 3 个寄存器(6 个字节)以十六进制进行编码。 示例:MAC 地址00:80:F4:02:12:34(或00-80-F4-02-12-34)以十六进制进行编码,如下所示:0080F4021234 (0x00 0x80 0xF4 0x02 0x12 0x34)。 |
生产日期和时间
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E89– 0x2E8C |
11914– 11917 |
R |
– |
DATETIME |
– |
生产日期和时间 |
IFE 接口序列号
IFE 接口序列号最多包含 11 个字母数字字符,其格式如下:PPYYWWDnnnn。
-
PP = 工厂代码
-
YY = 制造年份 (05–99)
-
WW = 在哪周制造 (01–53)
-
D = 在星期几制造 (1–7)
-
nnnn = 当天的设备生产编号 (0001–9999)
要读取 IFE 接口序列号,必须使用一个 6 个寄存器的读取请求。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x02E91 |
11922 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
‘PP’ |
|
0x02E92 |
11923 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘05’–‘99’ |
‘YY’ |
|
0x02E93 |
11924 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘01’–‘53’ |
‘WW’ |
|
0x02E94 |
11925 |
R |
– |
OCTET STRING |
D:‘1’-‘7’ n:‘0’–‘9’ |
‘Dn’ |
|
0x02E95 |
11926 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘00’–‘99’ |
‘nn’ |
|
0x02E96 |
11927 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘0’–‘9’ |
‘n’(序列号结尾为NULL字符) |
IFE 服务器的 Modbus 参数
这些参数仅对 IFE 交换机服务器有效。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x306F |
12400 |
R |
– |
INT16U |
– |
IFE 服务器的 Modbus 地址(始终是 255) |
|
0x3070 |
12401 |
R |
– |
INT16U |
1-3 |
Modbus 校验位:
|
|
0x3071 |
12402 |
R |
– |
INT16U |
5-8 |
Modbus 波特率:
|
|
0x3072 |
12403 |
R |
– |
INT16U |
1、3、5 |
停止位数:
|
时间同步
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3098-0x30B7 |
12441-12472 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
用于时间同步的源用途类型:
|
|
0x30B8-0x30BB |
12473-12476 |
R |
– |
DATETIME |
– |
上次时间同步的日期和时间 |
|
0x30BC-0x30BD |
12477-12478 |
R |
秒 |
FLOAT32 |
– |
自上次时间同步后所经过的时间 |
|
0x30BE |
12479 |
R |
– |
INT16U |
0-2 |
自动时间同步状态:
|
|
0x30BF |
12480 |
R |
– |
INT16 |
– |
SNTP 失败次数 |