用户定义的报警
概述
EcoStruxure Power Commission 软件可以设置 10 个用户定义的报警,用户可以从一个包含 150 个预定义报警的列表中进行选择。
每个用户定义的报警都有一个相应的用户定义报警号 (201–210) 以及一个相应的报警代码(参见下节)。
每个报警有一个优先级,可以用来控制 FDM121 显示屏上的报警显示信息:
-
无优先级=N/A (不受影晌)
-
低优先级 = 1。FDM121 显示屏上无报警显示。
-
中优先级 = 2。FDM121 显示 LED 持续亮起。
-
高优先级 = 3。FDM121 显示 LED 闪烁,同时一个弹出页面提醒用户发生报警情况。
请参阅 PowerPact H 型、J 型和 L 型 MicroLogic 5 和 6 脱扣单元 - 用户指南 相关的文件,详细了解有关报警优先级与 FDM121 显示屏之间关系方面的信息。
在用户定义的报警寄存器中设置了 10个用户定义的报警:
|
地址 |
寄存器 |
描述 |
|---|---|---|
|
0x1A71–0x1A7C |
6770–6781 |
用户定义的报警 201 |
|
0x1A7D–0x1A88 |
6782–6793 |
用户定义的报警 202 |
|
0x1A89–0x1A94 |
6794–6805 |
用户定义的报警 203 |
|
0x1A95–0x1AA0 |
6806–6817 |
用户定义的报警 204 |
|
0x1AA1–0x1AAC |
6818–6829 |
用户定义的报警 205 |
|
0x1AAD–0x1AB8 |
6830–6841 |
用户定义的报警 206 |
|
0x1AB9–0x1AC4 |
6842–6853 |
用户定义的报警 207 |
|
0x1AC5–0x1AD0 |
6854–6865 |
用户定义的报警 208 |
|
0x1AD1–0x1ADC |
6866–6877 |
用户定义的报警 209 |
|
0x1ADD–0x1AE8 |
6878–6889 |
用户定义的报警 210 |
用户定义的报警记录
如果要读取一个用户定义的报警记录,用户需要使用一个 12 个寄存器的读出请求。
用户定义的报警记录的顺序和说明与用户定义的报警记录 1 相同:
|
用户定义的报警 201 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|
0x1A71 |
6770 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E |
MSB 说明报警的活动状态:0 = 打开,1 = 关闭。出厂设置为 1(关)。 LSB 说明报警的优先级:不适用、1、2 或 3。 出厂设置为不适用(无优先级)。 |
|
0x1A72 |
6771 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E |
测量值标识符 (1) |
|
0x1A73 |
6772 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
0x1A74 |
6773 |
R |
1 |
(2) |
INT16 |
-32767– +32767 |
A/E |
吸合阈值。出厂设置为 0。 |
|
0x1A75 |
6774 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
0x1A76 |
6775 |
R |
1 |
s |
INT16U |
0-3000 |
A/E |
吸合延时。出厂设置为 0。 |
|
0x1A77 |
6776 |
R |
1 |
(2) |
INT16 |
-32767– +32767 |
A/E |
释放阈值。出厂设置为 0。 |
|
0x1A78 |
6777 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
0x1A79 |
6778 |
R |
1 |
s |
INT16 |
0-3000 |
A/E |
释放延时。出厂设置为 0。 |
|
0x1A7A |
6779 |
R |
– |
– |
INT16U |
0-300 |
A/E |
运算符:0:≥,1:≤,2:=,3:I ≥ I |
|
0x1A7B |
6780 |
R |
– |
– |
INT16U |
1–1919 |
– |
|
|
0x1A7C |
6781 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
(1)测量标识的数值是测量的寄存器号。例如,相 A (IA) 上的电流测量标识为 1016。 (2)阈值的单位取决于测屋标识。比如,如果测量标识为 IA,那么单位为 A。 |
||||||||
预定义报警代码
下表给出了预定义的报警列表以及相应的代码,用户可以从中选择 10 个用户定义的报警,并用 EcoStruxure Power Commission 软件进行设置。
|
报警代码 |
报警说明 |
|---|---|
|
1 (0x0000) |
相 A 上的瞬时过电流 |
|
2 (0x0001) |
相 B 上的瞬时过电流 |
|
3 (0x0002) |
相 C 上的瞬时过电流 |
|
4 (0x0003) |
中性线瞬时过电流 |
|
5 (0x0004) |
接地故障电流 |
|
6 (0x0005) |
相 A 上的瞬时欠电流 |
|
7 (0x0006) |
相 B 上的瞬时欠电流 |
|
8 (0x0007) |
相 C 上的瞬时欠电流 |
|
9 (0x0008) |
相 A 过电流不平衡 |
|
10 (0x0009) |
相 B 过电流不平衡 |
|
11 (0x000A) |
相 C 过电流不平衡 |
|
12 (0x000B) |
(相 A 至中性线)过电压 |
|
13 (0x000C) |
(相 B 至中性线)过电压 |
|
14 (0x000D) |
(相 C 至中性线)过电压 |
|
15 (0x000E) |
(相 A 至中性线)欠电压 |
|
16 (0x000F) |
(相 B 至中性线)欠电压 |
|
17 (0x0010) |
(相 C 至中性线)欠电压 |
|
18 (0x0011) |
(相 A 至中性线)过电压不平衡 |
|
19 (0x0012) |
(相 B 至中性线)过电压不平衡 |
|
20 (0x0013) |
(相 C 至中性线)过电压不平衡 |
|
21 (0x0014) |
总视在功率超量 |
|
22 (0x0015) |
总有功功率超量 |
|
23 (0x0016) |
总有功反相攻率超量 |
|
24 (0x0017) |
总无功功率超量 |
|
25 (0x0018) |
总无功反相功率超量 |
|
26 (0x0019) |
总视在功率不足 |
|
27 (0x001A) |
总有功功率不足 |
|
28 (0x001B) |
保留 |
|
29 (0x001C) |
总无功功率不足 |
|
30 (0x001D) |
保留 |
|
31 (0x001E) |
超前的功率因数(IEEE) |
|
32 (0x001F) |
保留 |
|
33 (0x001E) |
超前或滞后的功率因数(IEC) |
|
34 (0x0021) |
滞后的功率因数(IEEE) |
|
35 (0x0022) |
相 A 的总谐波失真电流超量 |
|
36 (0x0023) |
相 B 的总谐波失真电流超量 |
|
37 (0x0024) |
相 C 的总谐波失真电流超量 |
|
38 (0x0025) |
总谐波失真电压超量(相 A 对中性线) |
|
39 (0x0026) |
总谐波失真电压超量(相 B 对中性线) |
|
40 (0x0027) |
总谐波失真电压超量(相 C 对中性线) |
|
41 (0x0028) |
总谐波失真电压超量(相 A– B) |
|
42 (0x0029) |
总谐波失真电压超量(相 B– C) |
|
43 (0x002A) |
总谐波失真电压超量(相 C– A) |
|
44–53 (0x002B–0x0034) |
保留 |
|
54 (0x0035) |
保留 |
|
55 (0x0036) |
过电流(平均) |
|
56 (0x0037) |
超过最大电流(IA、IB、IC 或中性线) |
|
57 (0x0038) |
中性线瞬时欠流 |
|
58–59 (0x0039–0x003A) |
保留 |
|
60 (0x003B) |
欠流(平均) |
|
61 (0x003C) |
相 A 上的过电流需求 |
|
62 (0x003D) |
相 B 上的过电流需求 |
|
63 (0x003E) |
相 C 上的过电流需求 |
|
64 (0x003F) |
中性线过电流需求 |
|
65 (0x0040) |
低于最小电流(IA、IB、IC 或中性线) |
|
66 (0x0041) |
相 A 上的欠电流需求 |
|
67 (0x0042) |
相 B 上的欠电流需求 |
|
68 (0x0043) |
相 C 上的欠电流需求 |
|
69 (0x0044) |
中性线欠流需求 |
|
70 (0x0045) |
超过最大不平衡电流(IA、IB或IC) |
|
71 (0x0046) |
过电压(相 A– B) |
|
72 (0x0047) |
过电压(相 B– C) |
|
73 (0x0048) |
过电压(相 C– A) |
|
74 (0x0049) |
保留 |
|
75 (0x004A) |
过电压(平均) |
|
76 (0x004B) |
欠电压(相 A– B) |
|
77 (0x004C) |
欠电压(相 B– C) |
|
78 (0x004D) |
欠电压(相 C– A) |
|
79 (0x004E) |
最大电压超量 |
|
80 (0x004F) |
欠电流(平均) |
|
81 (0x0050) |
最小电压不足 |
|
82 (0x0051) |
最大电压超量不平衡(相到中性线) |
|
83–85 (0x0052–0x0054) |
保留 |
|
86 (0x0055) |
过电压不平衡(相 A– B) |
|
87 (0x0056) |
过电压不平衡(相 B– C) |
|
88 (0x0057) |
过电压不平衡(相 C– A) |
|
89 (0x0058) |
最大电压超量不平衡 |
|
90 (0x0059) |
相序 |
|
91 (0x005A) |
保留 |
|
92 (0x005B) |
频率不足 |
|
93 (0x005C) |
频率超量 |
|
94–98 (0x005D–0x0061) |
保留 |
|
99 (0x0062) |
有功功率需量超量 |
|
100–120 (0x0063–0x0077) |
保留 |
|
121 (0x0078) |
超前的 cosϕ (IEEE) |
|
122 (0x0079) |
保留 |
|
123 (0x007A) |
超前或滞后的 cosϕ (IEC) |
|
124 (0x007B) |
滞后的 cosϕ (IEEE) |
|
125 (0x007C) |
过电流热成像电机 |
|
126 (0x007D) |
欠流热成像电机 |
|
127–140 (0x007E–0x008B) |
保留 |
|
141 (0x008C) |
相 A 过电流最大需求 |
|
142 (0x008D) |
相 B 过电流最大需求 |
|
143 (0x008E) |
相 C 过电流最大需求 |
|
144 (0x008F) |
中性线过电流最大需求 |
|
145 (0x0090) |
超前 |
|
146 (0x0091) |
滞后 |
|
147 (0x0092) |
象限 1 |
|
148 (0x0093) |
象限 2 |
|
149 (0x0094) |
象限 3 |
|
150 (0x0095) |
象限 4 |
|
151–255 (0x0096–0x00FE) |
保留 |
|
256 (0x00FF) |
触点磨损 |