Modbus 主设备-从设备原理
综述
Modbus 协议通过主设备(客户端)和从设备(服务器)之间的请求-应答机制来交换信息。主设备-从设备原理是一个用于通讯协议的模式,其中一个设备(主设备)控制一个或多个其它设备(从设备)。在标准的 Modbus 网络中,有 1 个主设备和最多 31 个从设备。
关于 Modbus 协议的详细说明可参见 www.modbus.org。
主设备-从设备原理的特点
主设备-从设备原理有如下特点:
-
在同一时间只可一个主设备连接到网络。
-
只有主设备能够发起通讯并向从设备发送请求。
-
主设备可以使用专门的地址分别访问每个从设备,也可以使用地址 0 同时访问所有从设备。
-
从设备只能向主设备发送应答。
-
从设备不能向主设备或其它从设备发起通讯。
主设备-从设备通讯模式
Modbus 协议可以通过 2 种通讯模式交换信息:
-
单播模式
-
广播模式
单播模式
广播模式
应答时间
其中 Modbus 协议的数值:
-
典型值< 10 ms (90% 的信息交换)
-
最大值大约是 700 ms,因此建议在发送完一个 Modbus 请求后暂停 1 秒钟再继续。
数据交换
Modbus 协议使用的 2 种数据类型:
-
单个位
-
寄存器(16 位)
MasterPact MTZ、MasterPact NT/NW、PowerPact P 型和 R 型 和 PowerPact H 型、J 型和 L 型 断路器仅支持寄存器。
每个寄存器都有一个寄存器编号。每类数据(位或寄存器)都有一个 16 位的地址。
使用 Modbus 协议交换的消息包含要处理的数据的地址。
寄存器和地址
第 n 号寄存器的地址是 n-1。本手册后面章节中的寄存器表同时给出了寄存器号(十进制格式)和相应的地址(十六进制格式)。比如,第 12000 号寄存器的地址是 0x2EDF(11999)。
帧
使用 Modbus 协议交换的所有帧最大为 256 字节,其中包括 4 个域:
|
域 |
定义 |
大小 |
描述 |
|---|---|---|---|
|
1 |
从设备号 |
1 个字节 |
请求的目的地址
|
|
2 |
功能代码 |
1 个或 2 个字节 |
|
|
3 |
数据 |
n 个寄存器 |
请求或应答数据 注: 寄存器数量 n 限制为
52(带有 MasterPact MicroLogic E 脱扣单元时)。
|
|
4 |
检查 |
2 字节 |
CRC16(检查传输错误) |