0611IB1305-07

应用命令

预设抽架/抽屉计数器

抽架/抽屉计数器值可从抽架管理寄存器中读取

如要预设抽架或抽屉计数器,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

41352

命令代码 = 41352

0x1F40

8001

INT16U

16

参数的数量(字节)=16

0x1F41

8002

INT16U

目的地 =

  • IO 1: 8193 (0x2001)

  • IO 2: 8449 (0x2101)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:管理员或操作员用户配置文件的密码

0x1F45

8006

INT16U

0-65535

相连计数器重置/预置:

  • 0-65534 = 预置相连计数器的数值

  • 65535 (0xFFFF) = 不预置相连计数器的数值

0x1F46

8007

INT16U

0-65535

断开计数器重置/预置:

  • 0-65534 = 预置断开计数器的数值

  • 65535 (0xFFFF) = 不预置断开计数器的数值

0x1F47

8008

INT16U

0-65535

测试计数器重置/预置:

  • 0-65534 = 预置测试计数器的数值

  • 65535 (0xFFFF) = 不预置测试计数器的数值

预设润滑定时器

如要预设润滑定时器,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

41353

命令代码 = 41353

0x1F40

8001

INT16U

18

参数的数量(字节)=18

0x1F41

8002

INT16U

目的地 =

  • IO 1: 8193 (0x2001)

  • IO 2: 8449 (0x2101)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:管理员或操作员用户配置文件的密码

0x1F45–0x1F46

8006–8007

INT16U

自上次润滑维护起的工作时间

  • 0-157766400 = 预置润滑定时器计数器的数值

  • 4294967295 (0xFFFFFFFF) = 不预置

0x1F47–0x1F48

8008–8009

 

INT32U

自上次移动到机架中的相应位置起的工作时间(上次断开后的延时)

  • 0-28944000 = 预置移除定时器的数值

  • 4294967295 (0xFFFFFFFF) = 不预置

光源控制

光源命令状态可从光源控制寄存器中读取

如要控制光源,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

42120

命令代码 = 42120

0x1F40

8001

INT16U

13

参数的数量(字节)=13

0x1F41

8002

INT16U

IO目的地 = 1 (0x2001)8193

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:管理员或操作员用户配置文件的密码

0x1F45

8006

INT16U

MSB: 状态

0

  • 0 = 光源关闭

  • 1 = 光源打开

1

  • 0 = 无延时

  • 1 = 有延时

LSB = 计时器 (MSB)

1–54000 秒(如果位 1 处于设置状态)

任意值 0-0xffff(如果位 1 处于复位状态)

0x1F46

8007

INT16U

MSB = 计时器 (LSB)

1 至 54000 秒(如果位 1 处于设置状态)

任意值 0-0xffff(如果位 1 处于复位状态)

LSB = 0(未使用)

负载控制

负载命令状态可从负载控制寄存器中读取

如要控制负载,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

42376

命令代码 = 42376

0x1F40

8001

INT16U

13

参数的数量(字节)=13

0x1F41

8002

INT16U

IO目的地 = 1 (0x2001)8193

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:管理员或操作员用户配置文件的密码

0x1F45

8006

INT16U

MSB: 状态

0

  • 0 = 负载关闭

  • 1 = 负载打开

1

  • 0 = 无延时

  • 1 = 有延时

LSB = 计时器 (MSB)

1–54000 秒(如果位 1 处于设置状态)

任意值 0-0xffff(如果位 1 处于复位状态)

0x1F46

8007

INT16U

MSB = 计时器 (LSB)

1–54000 秒(如果位 1 处于设置状态)

任意值 0-0xffff(如果位 1 处于复位状态)

LSB = 0(未使用)

预设输入脉冲计数器

如要预设输入脉冲计数器,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

42888

命令代码 = 42888

0x1F40

8001

INT16U

34

参数的数量(字节)=34

注: 参数的数量对应于 17 个寄存器 8001–8015 和 8022–8023 的字节数。寄存器 8016–8021 的字节不计为命令参数。

0x1F41

8002

INT16U

目的地 =

  • IO 1: 8193 (0x2001)

  • IO 2: 8449 (0x2101)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:管理员或操作员用户配置文件的密码

0x1F45–

0x1F46

8006–

8007

INT32U

0–4294967295

I1 脉冲计数器重置/预置:

  • 0–4294967294 =预置I1脉冲计数器的数值

  • 4294967295 (0xFFFFFFFF) = 不预置I1脉冲计数器的数值

0x1F47–

0x1F48

8008–

8009

INT32U

0–4294967295

I2 脉冲计数器重置/预置:

  • 0–4294967294 =预置I2脉冲计数器的数值

  • 4294967295 (0xFFFFFFFF) = 不预置I2脉冲计数器的数值

0x1F49–

0x1F4A

8010–

8011

INT32U

0–4294967295

I3 脉冲计数器重置/预置:

  • 0–4294967294 =预置I3脉冲计数器的数值

  • 4294967295 (0xFFFFFFFF) = 不预置I3脉冲计数器的数值

0x1F4B–

0x1F4C

8012–

8013

INT32U

0–4294967295

I4 脉冲计数器重置/预置:

  • 0–4294967294 =预置I4脉冲计数器的数值

  • 4294967295 (0xFFFFFFFF) = 不预置I4脉冲计数器的数值

0x1F4D–

0x1F4E

8014–

8015

INT32U

0–4294967295

I5 脉冲计数器重置/预置:

  • 0–4294967294 =预置I5脉冲计数器的数值

  • 4294967295 (0xFFFFFFFF) = 不预置I5脉冲计数器的数值

0x1F4F

8016

必须设置为 0(出厂设置)。

0x1F50

8017

必须设置为 8019(出厂设置)。

0x1F51

8018

必须设置为 8020(出厂设置)。

0x1F52

8019

必须设置为 8021(出厂设置)。

0x1F53

8020

必须设置为 0。

0x1F54

8021

必须设置为 0。

0x1F55–

0x1F56

8022–

8023

INT32U

0–4294967295

I6 脉冲计数器重置/预置:

  • 0–4294967294 =预置I6脉冲计数器的数值

  • 4294967295 (0xFFFFFFFF) = 不预置I6脉冲计数器的数值

预置配电盘温度阈值计数器

如要预置配电盘温度阈值计数器,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

42889

命令代码 = 42889

0x1F40

8001

INT16U

16

参数的数量(字节)=16

0x1F41

8002

INT16U

目的地 =

  • IO 1: 8193 (0x2001)

  • IO 2: 8449 (0x2101)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

OCTET STRING

命令的密码:管理员或操作员用户配置文件的密码

0x1F45

8006

INT16U

0-65535

配电盘温度阈值 1 计数器重置/预置:

  • 0–65534 = 配电盘温度阈值 1 计数器预置值

  • 65535 (0xFFFF) = 不预置计数器的数值

0x1F46

8007

INT16U

0-65535

配电盘温度阈值 2 计数器重置/预置:

  • 0–65534 = 配电盘温度阈值 2 计数器预置值

  • 65535 (0xFFFF) = 不预置计数器的数值

0x1F47

8008

INT16U

0-65535

配电盘温度阈值 3 计数器重置/预置:

  • 0–65534 = 配电盘温度阈值 3 计数器预置值

  • 65535 (0xFFFF) = 不预置计数器的数值