测量参数
系统类型
设置 ENVT(外置中性线电压接线)存在命令(命令代码 = 46472)可配置系统类型寄存器的内容。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CF1 |
3314 |
R-WC |
– |
– |
INT16U |
30–41 |
A/E |
系统类型 |
确定系统类型:
|
如果... |
则... |
结果 |
|---|---|---|
|
系统类型是 3 极断路器,带有外置中性线电流互感器,不带外置中性线电压接线 |
系统类型 = 30 |
|
|
系统类型是 3 极断路器,不带外置中性线电流互感器,不带外置中性线电压接线 |
系统类型 = 31 |
|
|
系统类型是 3 极断路器,不带外置中性线电流互感器,带有外置中性线电压接线 |
系统类型 = 40 |
|
|
系统类型是 3 极断路器,带有外置中性线电流互感器和外置中性线电压接线,或者如果系统类型是 4 极断路器 |
系统类型 = 41 |
|
总象限
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x08C1 |
2242 |
R |
– |
– |
INT16U |
1–4 |
E |
总象限 |
|
0x08C2 |
2243 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
E |
0 = 提前 1 = 滞后 |
功率流符号
功率流符号命令(命令代码=47240)可配置功率流寄存器的内容。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CF3 |
3316 |
R-WC |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
E |
功率流符号: 0 = 从上游(顶部)到下游(底部)的有功功率流(出厂设置)。 1 = 从下游(底部)到上游(顶部)的有功功率流。 |
功率因数符号
功率因数符号配置命令(命令模式 = 47241)配置功率因数符号寄存器的内容。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CF5 |
3318 |
R-WC |
– |
– |
INT16U |
0–2 |
E |
功率因数和基波功率因数 (cosϕ) 的符号法则: 0 = IEC 准则 2 = IEEE 准则(出厂设置) |
电量累计模式
电量累计模式配置命令(命令代码 = 47242)设置电量累计模式寄存器的内容。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CFB |
3324 |
R-WC |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
E |
电量累计模式: 0 = 绝对累计(出厂设置) Ep = EpIn + EpOut Eq = EqIn + EqOut 1 = 有符号的累计 Ep = EpIn – EpOut Eq = EqIn – EqOut |
需求时间
电流需量配置命令(命令代码:47243)设置寄存器3352的内容。
功率需量配置命令(命令代码:47244)设置寄存器 3354 和 3355 的内容。
请参阅 PowerPact H 型、J 型和 L 型 MicroLogic 5 和 6 脱扣单元 - 用户指南 相关的文件,详细了解有关需量计算方法方面的信息。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0D17 |
3352 |
R-WC |
– |
分钟 |
INT16U |
5-60 |
E |
电流需量计算窗口的持续时间,可以以 1 分钟为步长调整。 出厂设置为 15 分钟。 |
|
0x0D19 |
3354 |
R-WC |
– |
– |
INT16U |
0-5 |
E |
功率需量计算方法(窗口类型): 0 = 可变(出厂设置) 2 = 块 5 = 与通信同步 |
|
0x0D1A |
3355 |
R-WC |
– |
分钟 |
INT16U |
5-60 |
E |
功率需量计算窗口的持续时间,可以以 1 分钟为步长调整。 出厂设置为 15 分钟。 |
额定电压
设置额定电压 Vn 显示命令(命令代码 = 47245)可配置额定电压寄存器的内容。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x258F |
9616 |
R-WC |
1 |
V |
INT16U |
0-65535 |
A/E |
额定电压 Vn。 出厂设置 = 400 V |