251020_SpaceLogic_KNX_Remote_SW

Schnellstart-Anleitung

Die Schnellstart-Anleitung soll Ihnen dabei helfen, sich schnell und sicher mit der SpaceLogic KNX Remote-Schnittstelle und ihren Kernfunktionen vertraut zu machen. Unabhängig davon, ob Sie eine neue Installation einrichten oder eine bestehende verwalten, sorgt dieser Leitfaden für eine reibungslose Einführung.

Geführtes Tutorial bei der ersten Anmeldung

Wenn Sie sich zum ersten Mal bei SpaceLogic KNX Remote anmelden, wird automatisch ein Schritt-für-Schritt-Tutorial gestartet. Dieser interaktive Leitfaden führt Sie durch die Abschnitte:

  • Navigieren in der Benutzeroberfläche

  • Verstehen wichtiger Funktionen

  • Durchführen wesentlicher Maßnahmen

Die Schnellstart-Anleitung erneut öffnen

Wenn Sie das Tutorial zu einem beliebigen Zeitpunkt erneut aufrufen möchten:

  • Suchen Sie die Schaltfläche Schnellstart-Anleitung in der oberen rechten Ecke des SpaceLogic KNX Remote-Bildschirms.

  • Klicken Sie auf die Schaltfläche, um das Tutorial erneut zu starten und Ihr Verständnis der Schnittstelle aufzufrischen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?