251020_SpaceLogic_KNX_Remote_SW

Anzeige von Controllern

Zugriff auf gekoppelte Controller: Nach der Anmeldung werden Ihnen die gekoppelten/freigegebenen Controller auf der Space Logic KNX Remote-Homepage in ETS oder eConfigure KNX Lite angezeigt.

Wenn Ihr Controller nicht angezeigt wird und Sie alle vorherigen Schritte korrekt ausgeführt haben, klicken Sie auf , um die Liste zu aktualisieren.

Informationen zum Controller

Jeder Controller-Eintrag auf der Homepage zeigt die folgenden Details an:

  • Name des Controllers
    Wenn Sie mit der Maus über den Namen fahren, wird die Gültigkeitsdauer des Zugriffs angezeigt.

  • Status
    Zeigt an, ob der Controller online oder offline ist.

  • MAC-Adresse
    Eindeutige Kennung für den Controller.

  • Konfiguration IP-Adresse
    Die für die Konfiguration verwendete IP-Adresse.

  • Bearbeiten
    Klicken Sie hier, um die Controller-Details zu bearbeiten.

Steuerungsoptionen

Wenn Sie über ein aktives Abonnement für SpaceLogic KNX Remote verfügen, stehen Ihnen die folgenden Steuerungsschaltflächen zur Verfügung:

  • Abonnement zuweisen / Abonnement freigeben
    Verwalten von Abonnement-Zuweisungen.

  • Zugriff
    Fernzugriff auf den Controller.

  • Verbinden/Trennen Verbinden oder trennen der Verbindung zur Konfigurationsschnittstelle.

Zusätzliche Schaltflächen auf der Homepage

  • Abonnements kaufen
    Kauf neuer Abonnements für den Fernzugriff.

  • Hilfe
    Zugriff auf das vollständige Benutzerhandbuch.

  • Abmelden
    Sicheres Beenden der Anwendung.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?