251020_SpaceLogic_KNX_Remote_SW

Installation und Zugriff auf SpaceLogic KNX Remote

Um die Space Logic KNX Remote-Funktion zu verwenden, führen Sie je nach Ihrer Softwareumgebung die folgenden Schritte aus:

Für ETS-Benutzer

  1. Aktualisieren Sie ETS auf die neueste verfügbare Version.

  2. Besuchen Sie den ETS App Store.

  3. Suchen Sie nach der SpaceLogic KNX Remote ETS-App und installieren Sie sie.

  4. Öffnen Sie Ihr KNX-Projekt in ETS und greifen Sie auf SpaceLogic KNX Remote zu, wie unter Erste Schritte beschrieben.

  5. Fahren Sie mit den Schritten fort, die im Abschnitt Nach dem Zugriff auf SpaceLogic KNX Remote (ETS oder eConfigure KNX) unten beschrieben sind.

Für eConfigure KNX-Benutzer

  1. Führen Sie ein Upgrade auf Version 3.0 oder höher durch, indem Sie die im Kapitel Kompatibilität und Softwareinstallation des eConfigure KNX-Benutzerhandbuchs beschriebenen Schritte ausführen.

    WICHTIG: Halten Sie Ihr eConfigure KNX auf dem neuesten Stand, um die vollständige Kompatibilität mit den neuesten Funktionen von SpaceLogic KNX Remote zu gewährleisten.
  2. Sobald das Upgrade abgeschlossen ist, öffnen Sie SpaceLogic KNX Remote wie unter Erste Schritte beschrieben.

  3. Fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.

Nach dem Zugriff auf SpaceLogic KNX Remote (ETS oder eConfigure KNX)

  1. Klicken Sie auf dem Begrüßungsbildschirm auf Download, um das SpaceLogic KNX Remote-Paket zu installieren.

  2. Nach der Installation melden Sie sich mit Ihrem bestehenden Konto an oder registrieren Sie sich in der Cloud, indem Sie auf dem Begrüßungsbildschirm auf Weiter klicken. Weitere Informationen finden Sie unter Anmelden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?