251020_SpaceLogic_KNX_Remote_SW

Abonnements zuweisen

Um die SpaceLogic KNX Remote-Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihre erworbenen Abonnements den Controllern zuweisen, mit denen Sie eine Verbindung herstellen möchten. Dies ermöglicht einen sicheren Fernzugriff und vollständige Konfigurationsmöglichkeiten, einschließlich der Änderung des ETS (.knxproj) oder des eConfigure KNX-Projekts direkt innerhalb der Installation.

Sobald Ihre Abonnements erstellt sind, führen Sie die folgenden Schritte aus, um sie zuzuweisen:

Finden Sie den Controller

  • Suchen Sie in der Controller-Liste das Gerät, dem Sie ein Abonnement zuweisen möchten.

Das Abonnement zuweisen

  • Klicken Sie auf Abonnement zuweisen in der Zeile des Controllers.

  • Wählen Sie im Dialogfeld Meine Abonnements ein verfügbares Abonnement aus.

  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Abonnement zuweisen um den Vorgang zu bestätigen.

Zuweisung überprüfen

  • Die Schaltfläche Abonnement zuweisen ändert sich zu Zugewiesen.

    HINWEIS: Bei 1-Jahres-Abonnements ändert sich nach 30 Tagen die Schaltfläche Zugewiesen zu Abonnement freigeben für diesen Controller. Bei 5- und 10-Jahres-Abonnements tritt diese Änderung nach einem Jahr in Kraft (weitere Informationen finden Sie unter Abonnements freigeben).

  • Die obere rechte Ecke wird aktualisiert und zeigt nun Folgendes an:

    • Noch verfügbare Abonnements

    • Gesamtzahl der gekauften Abonnements

    • Durch Klicken auf die Informationen können Sie Details zu jedem von Ihnen erworbenen Abonnement anzeigen, einschließlich Kauf- und Ablaufdatum sowie Zuweisungsstatus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?