251020_SpaceLogic_KNX_Remote_SW

Fernzugriff

Der Fernzugriff ist eine wichtige Funktion des SpaceLogic KNX Remote-Dienstes. Damit können Sie sich sicher mit dem Controller Ihres Kunden verbinden, um Konfigurationsänderungen vorzunehmen oder von überall auf Visualisierungen zuzugreifen.

Voraussetzungen für den Fernzugriff

So aktivieren Sie den Fernzugriff auf einen Controller:

  • Sie müssen über ein aktives Abonnement für SpaceLogic KNX Remote verfügen.

  • Das Abonnement muss dem spezifischen Controller zugewiesen sein, den Sie gekoppelt haben.

Sobald diese Bedingungen erfüllt sind, erscheint Zugriff in der Zeile des Controllers innerhalb der SpaceLogic KNX Remote-Schnittstelle.

Fernzugriff auf Controller

Befolgen Sie diese Schritte, um eine Remote-Sitzung zu starten:

  1. Navigieren Sie zur Liste der Controller unter SpaceLogic KNX Remote.

  2. Identifizieren Sie den Controller, auf den Sie zugreifen möchten.

  3. Klicken Sie in der entsprechenden Zeile auf die Schaltfläche Zugriff.

  4. Geben Sie Ihre Anmeldedaten für den Controller ein (Benutzername und Passwort).

  5. Klicken Sie auf Anmelden, um die Web-Benutzeroberfläche des Controllers zu starten.

Über diese Schnittstelle können Sie die Konfiguration des Controllers verwalten und auf dessen Visualisierungstools zugreifen, als wären Sie lokal verbunden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?