251020_SpaceLogic_KNX_Remote_SW

E-Mail-Benachrichtigungen zu Abonnements

Um Sie während der gesamten Laufzeit Ihres Abonnements auf dem Laufenden zu halten, versendet das System automatisch eine Reihe von E-Mail-Benachrichtigungen. Dieses Kapitel beschreibt die Arten von E-Mails, die Sie erwarten können, sowie deren Zweck.

Benachrichtigungen zur Abonnement-Laufzeit

Sobald Sie ein Abonnement für einenSpaceLogic KNX Remote-Tarif gewählt haben, erhalten Sie die folgenden Bestätigungs-E-Mails:

Benachrichtigungstyp

Beschreibung

Kaufbestätigung

Wird sofort nach dem Kauf eines Abonnements und der dazugehörigen Gutscheine versandt.

Erstellung eines Abonnements

Wird gesendet, sobald das Abonnement erfolgreich erstellt wurde.

Aktivierungsbestätigung

Bestätigt, dass das Abonnement nun aktiv ist und in ETS oder eConfigure KNX angezeigt wird.

Erinnerungen zu Ablauf und Verlängerung

Um Ihnen bei der Verwaltung von Verlängerungen zu helfen und Unterbrechungen des Dienstes zu vermeiden, versendet das System rechtzeitig Erinnerungen:

Benachrichtigungstyp

Beschreibung

Monatliche Ablauf-Übersicht

Wird monatlich ab 180 Tagen vor Ablauf versandt und listet alle ablaufenden Abonnements auf.

Tägliche Ablauf-Erinnerungen

Werden täglich ab 7 Tagen vor Ablauf versendet, wenn das Abonnement nicht verlängert wird.

Ablaufbenachrichtigung

Wird versandt, sobald ein Abonnement abgelaufen ist und nicht verlängert wurde.

Änderungsbenachrichtigungen

Sie werden auch über alle Aktualisierungen Ihres Abonnements informiert:

Benachrichtigungstyp

Beschreibung

Verlängerungsbestätigung

Bestätigt, dass ein Abonnement erfolgreich verlängert wurde.

Änderungsbestätigung

Wird gesendet, wenn Änderungen an einem bestehenden Abonnement vorgenommen werden.

Bewährte Methoden

  • Überprüfen Sie regelmäßig Ihren Posteingang, um über Ihren Abonnementstatus auf dem Laufenden zu bleiben.

  • Setzen Sie E-Mails von aus dem Schneider Electric Software Shop auf die Whitelist, um wichtige Benachrichtigungen nicht zu verpassen.

  • Reagieren Sie umgehend auf Ablaufbenachrichtigungen, um einen unterbrechungsfreien Zugriff auf Ihre SpaceLogic KNX Remote-Dienste zu gewährleisten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?