251020_SpaceLogic_KNX_Remote_SW

Fernzugriff auf die Konfiguration

Um die Installation Ihres Kunden mithilfe von SpaceLogic KNX Remote aus der Ferne konfigurieren zu können, muss Ihnen der Eigentümer des Controllers den Fernkonfigurationszugriff gewähren Fernzugriff auf die Konfiguration. Dies kann entweder über die Wiser KNX App oder über das Management-Plugin auf dem Controller erfolgen.

Gehen Sie wie folgt vor:

Verwendung der Wiser KNX App

  1. Der Eigentümer des Controllers öffnet die App und tippt auf das Einstellungen-Symbol .

  2. Er navigiert zu Home Management, wählt sein Zuhause aus und tippt auf Zugriff verwalten.

  3. Dann tippt er auf , um einen neuen Benutzer hinzuzufügen.

Auf dem Wohnobjekt teilen-Bildschirm:

  • Sie müssen Ihre E-Mail-Adresse eingeben, die Zugriffsrolle auf Systemintegrator festlegen, den Zugriffszeitraum (Startdatum, Enddatum oder Dauer) definieren und auf Bestätigen tippen.

So aktivieren Sie den Fernzugriff und die Fernkonfiguration:

  1. Auf dem Bildschirm Fernzugriff auf die Konfiguration muss der Eigentümer des Controllers zum vorherigen Bildschirm zurückkehren, indem er auf den Pfeil in der oberen linken Ecke klickt und beide Schaltflächen klickt, um:

    • Den Fernzugriff auf den Controller zu aktivieren.

    • Die Fernkonfiguration der Installation zu aktivieren.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Wiser KNX Mobile Application – Abschnitt Zugriff auf Ihr Zuhause aktivieren.

Verwendung des Management-Plugins auf dem Controller

  1. Melden Sie sich als Administrator beim Controller an.

  2. Fahren Sie mit der Installation des Management-Plugins aus dem Marketplace auf Ihrem Controller fort.

    HINWEIS: Wenn Sie das Plugin bereits installiert haben, aktualisieren Sie es auf die neueste Version.
  3. Es wird empfohlen, automatische Updates für die Anwendung zu aktivieren.

  4. Kehren Sie in Ihrem Internetbrowser zur Startseite Ihres Controllers zurück.

  5. Klicken Sie auf das Symbol Management-Plugin, um es zu öffnen.

  6. Gehen Sie zur Registerkarte CLOUD-ZUGANG und klicken Sie auf Cloud-Anmeldung.

  7. Klicken Sie im Dialogfeld Management-Plugin Zugriff gewähren auf Ja, um dem Management-Plugin Zugriffsrechte zu gewähren.

  8. Wenn Sie bereits über ein Cloud-Konto verfügen (Sie sind Wiser KNX-Benutzer), müssen Sie sich nur anmelden – eine Kopplung ist nicht erforderlich.
    Wenn Sie gerade ein Cloud-Konto erstellt haben, fahren Sie mit der Kopplung des Controllers fort:

    • Klicken Sie auf der Registerkarte CLOUD-ZUGANG des Management-Plugins auf Controller koppeln.

    • Füllen Sie im Dialogfeld Diesem Controller Zugriff gewähren die Felder Land, Sprache und Controller-Name aus und klicken Sie dann auf Koppeln.

  9. Fehlerbehebung bei Kopplungsproblemen:

    • Wenn die Kopplung fehlschlägt, starten Sie den Controller neu.

    • Versuchen Sie nach dem Neustart erneut, die Kopplung durchzuführen.

    • Die Kopplung ist nur innerhalb der ersten fünf Minuten nach dem Hochfahren des Controllers möglich.

  10. Nach erfolgreicher Kopplung erscheint eine Meldung Controller gekoppelt auf der Registerkarte CLOUD-ZUGANG des Management-Plugins.

  11. So geben Sie den Controller frei:

    • Gehen Sie zur Registerkarte CONTROLLER FREIGABE > klicken Sie auf Neue Freigabe.

    • Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse (als Systemintegrator) ein und legen Sie den Zugriffszeitraum (von/bis) fest.

    • Klicken Sie auf Zugriff gewähren.

  12. So aktivieren Sie den Fernzugriff und die Fernkonfiguration:

    • Navigieren Sie zur Registerkarte Fernkonfiguration.

    • Klicken Sie auf Aktivieren für Remote-Projektkonfiguration und Remote-Controller-Zugriff).

    HINWEIS: Wenn der Zugriff auf den Controller freigegeben wird, muss der Eigentümer des Controllers die Dauer des Zugriffs festlegen. Wenn Sie regelmäßig eine Verbindung herstellen müssen, wird empfohlen, dass der Eigentümer des Controllers Ihnen permanenten Zugriff gewährt. Andernfalls müssen sie Ihnen jedes Mal, wenn Sie auf ihre Installation zugreifen müssen, Zugriff gewähren.

    Die letzten beiden Schritte sind vom Eigentümer des Controllers durchzuführen. Wenn Sie jedoch bereits Zugriff auf den Controller haben, können Sie diese Schritte selbst durchführen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?