DOCA0271FR-00

Blocs de fonctions acycliques d’avatar

Le bloc de fonction Avatar_Control renvoie l’état des données acycliques de l’avatar en question. Dans l’exemple ci-dessous, le bloc de fonction AvMotorOneDirection_Control est affiché. Le même ensemble de données acycliques est disponible pour tous les avatars, à l’exception de l’avatar du système, des E/S analogiques et des E/S numériques.

Bloc de fonction avMotorOneDirection_Control

Interface de sorties de commande d’avatar

Sortie

Type de données

Description

CurrentPhaseUnbalanceTrip

BOOL

L’avatar a détecté les conditions d’un événement de déclenchement pour déséquilibre de phase de courant.

CurrentPhaseUnbalanceAlarm

BOOL

L’avatar a détecté les conditions d’un événement de déséquilibre de phase de courant.

CurrrentPhaseLossTrip

BOOL

L’avatar a détecté les conditions d’un événement de déclenchement pour perte de phase de courant.

CurrrentPhaseReversalTrip

BOOL

L’avatar a détecté les conditions d’un événement de déclenchement pour inversion de phase de courant.

GroundCurrentTrip

BOOL

L’avatar a détecté les conditions d’un événement de déclenchement pour courant de terre.

GroundCurrentAlarm

BOOL

L’avatar a détecté les conditions d’un événement de courant de terre.

JamTrip

BOOL

L’avatar a détecté les conditions d’un événement de déclenchement pour blocage.

JamAlarm

BOOL

L’avatar a détecté les conditions d’un événement de blocage.

LongStartTrip

BOOL

L’avatar a détecté les conditions d’un événement de déclenchement pour démarrage long.

MotorOverheatTrip

BOOL

La température du moteur a augmenté au-dessus du niveau de déclenchement pour surchauffe du moteur.

MotorOverheatAlarm

BOOL

La température du moteur a augmenté au-dessus du niveau de surchauffe du moteur.

MotorTemperature

INT

Indique la température du moteur par incréments de 0,1 °C. Selon le type de capteur de température, la plage est la suivante :

  • -200 à +850°C / -328 à +1562°F (PT100)

  • -200 à +600°C / -328 à +1112°F (PT1000)

  • -60 à +180°C / -76 à +356°F (NI 100/1000)

NoTrip

BOOL

Aucun déclenchement n’a été détecté.

NoAlarm

BOOL

Aucune condition de notification n’a été détectée.

OverCurrentTrip

BOOL

L’avatar a détecté les conditions d’un événement de déclenchement pour surintensité.

OverCurrentAlarm

BOOL

L’avatar a détecté les conditions d’un événement de surintensité.

PhaseConfigurationTrip

BOOL

L’avatar a détecté les conditions d’un événement de déclenchement pour configuration de phase.

SILGroup

SINT

Indique le numéro du groupe SIL*.

StallTrip

BOOL

L’avatar a détecté les conditions d’un événement de déclenchement pour arrêt moteur.

ThermalCapacity

INT

Indique le pourcentage (%) de la capacité thermique du moteur qui a été utilisé.

ThermalOverloadTrip

BOOL

La capacité thermique de l’avatar a augmenté de plus de 100 %.

ThermalOverloadAlarm

BOOL

La capacité thermique de l’avatar a augmenté au-dessus du niveau de surchauffe.

TimeToReset

DINT

Temps d’attente estimé avant qu’une réinitialisation de déclenchement pour surchauffe soit possible. (Unité : s)

TimeToTrip

DINT

Temps estimé avant qu’un déclenchement pour surchauffe ne se produise compte tenu des conditions actuelles. (Unité : s)

UnderCurrentTrip

BOOL

L’avatar a détecté les conditions d’un événement de déclenchement pour sous-intensité.

UnderCurrentAlarm

BOOL

L’avatar a détecté les conditions d’un événement de sous-intensité.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?