DOCA0271PTBR-00

Blocos de funções acíclicos de avatar

O bloco de funções Avatar_Control retorna o status dos dados acíclicos do avatar individual. No exemplo a seguir, o bloco de funções AvMotorOneDirection_Control é exibido. O mesmo conjunto de dados acíclicos está disponível para todos os avatares, com exceção do avatar do sistema, da E/S analógica e da E/S digital.

Bloco de funções AvMotorOneDirection_Control

Interface de saída de controle do avatar

Saída

Tipo de dados

Descrição

CurrentPhaseUnbalanceTrip

BOOL

O avatar detectou as condições para causar um evento de disparo de desequilíbrio de corrente de fase.

CurrentPhaseUnbalanceAlarm

BOOL

O avatar detectou as condições para causar um evento de desequilíbrio de corrente de fase.

CurrrentPhaseLossTrip

BOOL

O avatar detectou as condições para causar um evento de disparo de perda de corrente de fase.

CurrrentPhaseReversalTrip

BOOL

O avatar detectou as condições para causar um evento de disparo de sequência de fases de corrente.

GroundCurrentTrip

BOOL

O avatar detectou as condições para causar um evento de disparo de corrente de terra.

GroundCurrentAlarm

BOOL

O avatar detectou as condições para causar um evento de corrente de terra.

JamTrip

BOOL

O avatar detectou as condições para causar um evento de disparo de rotor bloqueado.

JamAlarm

BOOL

O avatar detectou as condições para causar um evento de rotor bloqueado.

LongStartTrip

BOOL

O avatar detectou as condições para causar um evento de disparo de partida longa.

MotorOverheatTrip

BOOL

A temperatura do motor ficou acima do nível de disparo de superaquecimento do motor.

MotorOverheatAlarm

BOOL

A temperatura do motor ficou acima do nível de superaquecimento do motor.

MotorTemperature

INT

Indica a temperatura do motor na unidade de escala de 0,1 °C. Dependendo do tipo de sensor de temperatura, a faixa é:

  • -200 a +850°C (-328 a +1562°F) (para PT100)

  • -200 a +600°C (-328 a +1112°F) (para PT1000)

  • -60 a +180°C (-76 a +356°F) (para NI 100/1000)

NoTrip

BOOL

Nenhum disparo foi detectado.

NoAlarm

BOOL

Nenhuma condição de alarme foi detectada.

OverCurrentTrip

BOOL

O avatar detectou as condições para causar um evento de disparo de sobrecorrente.

OverCurrentAlarm

BOOL

O avatar detectou as condições para causar um evento de sobrecorrente.

PhaseConfigurationTrip

BOOL

O avatar detectou as condições para causar um evento de disparo de configuração de fase.

SILGroup

SINT

Indica o número do Grupo SIL*.

StallTrip

BOOL

O avatar detectou as condições para causar um evento de disparo de bloqueio na partida.

ThermalCapacity

INT

Fornece o percentual (%) da capacidade térmica utilizada do motor.

ThermalOverloadTrip

BOOL

A capacidade térmica do avatar ficou acima de 100%.

ThermalOverloadAlarm

BOOL

A capacidade térmica do avatar ficou acima do nível de sobrecarga térmica.

TimeToReset

DINT

Tempo estimado a esperar antes de reinicializar um disparo de sobrecarga térmica. (Unidade: s)

TimeToTrip

DINT

Tempo estimado antes que um disparo de sobrecarga térmica ocorra, dadas as condições atuais. (Unidade: s)

UnderCurrentTrip

BOOL

O avatar detectou as condições para causar um evento de disparo de subcorrente.

UnderCurrentAlarm

BOOL

O avatar detectou as condições para causar um evento de subcorrente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?