DOCA0270DE-01

E/A- und Schnittstellenmodule auf der DIN-Schiene montieren

Dieser Abschnitt enthält die Installationsbeschreibung für:

  • Digital-E/A-Module

  • Analog-E/A-Module

  • SIL* Schnittstellenmodule (SIM)

  • Spannungsschnittstellenmodule (VIM)

Bevor Sie die Module auf dem TeSys island installieren, ziehen Sie die TeSys island -Topologie hinzu, um sich zu vergewissern, dass Sie sie in der richtigen Reihenfolge installieren.

Um ein Modul auf der DIN-Schiene zu installieren, positionieren Sie die obere Nut des Moduls auf der Oberkante der DIN-Schiene und drücken es gegen die Schiene, bis Sie den Clip einrasten hören. Siehe die nachstehende Abbildung.

E/A-Module (TPRDG4X2 und TPRAN2X1) und Schnittstellenmodule (TPRSM001 und TPRVM001) (mm/Zoll)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?