DOCA0270IT-01

Installazione di moduli I/O e moduli di interfaccia sulla guida DIN

Questa sezione riguarda l'installazione di:

  • Moduli di I/O digitali

  • Moduli di I/O analogici

  • SIL* Moduli interfaccia (SIM)

  • Moduli interfaccia di tensione (VIM)

Prima di installare i moduli su TeSys island , consultare la topologia di TeSys island per accertarsi che siano installati nella sequenza corretta.

Per installare un modulo sulla guida DIN, posizionare la scanalatura superiore del modulo sul bordo superiore della guida DIN e premerla contro la guida fino a quando il morsetto non si blocca in sede. Vedere la figura seguente.

Moduli I/O (TPRDG4X2 e TPRAN2X1) e moduli interfaccia (TPRSM001 e TPRVM001) (mm)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?