DOCA0270ES-01

Verificación de la instalación del sistema en el modo de prueba

ADVERTENCIA
Funcionamiento imprevisto del equipo
Antes de utilizar el modo de prueba, asegúrese de que las cargas de energización no provoquen condiciones no seguras.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Puede acceder al modo de prueba y salir de él durante los estados preoperativo y operativo.

El modo de prueba le permite controlar directamente los módulos de alimentación y los módulos de E/S digitales utilizando la Herramienta de funcionamiento y mantenimiento (Operation and Maintenance Tool, OMT). En modo de prueba, el único TeSys Avatar activado es el avatar de sistema. Una vez que haya accedido al modo de prueba, deberá salir manualmente de él para volver a colocar la TeSys island en el estado preoperativo. Consulte Cómo salir del modo de prueba.

Verificación de la instalación del sistema en el modo de prueba

Paso

Acción

1

Acceda a los dispositivos físicos de la TeSys island :

  • Para acceder a la VISTA FÍSICA utilizando el TeSys island DTM, vaya a la ficha Diagnóstico → Dispositivo y haga clic en el dispositivo en la sección Vista física.

  • Para acceder a la Vista de TeSys island usando la OMT, haga clic en el panel Vista de TeSys island Vea el panel y, a continuación, haga clic en el dispositivo.

2

En Comando de prueba, haga clic en Cerrar o Abrir comando.

3

Haga clic en Aceptar en la ventana emergente con el mensaje de ADVERTENCIA para ejecutar el comando de prueba. Esta acción cerrará o abrirá el contactor o la entrada en el dispositivo.

4

Haga clic en cualquier dispositivo de la topología de la TeSys island para ejecutar un comando de prueba.

5

Tras probar todos los dispositivos, salga del modo de prueba siguiendo las indicaciones de la siguiente tabla.

Cómo salir del modo de prueba

Paso

Acción

1

Haga clic en el panel o la ficha Diagnóstico.

2

Haga clic en el botón Salir del modo de prueba. Aparecerá una ventana emergente con un mensaje de ADVERTENCIA.

3

Haga clic en Aceptar en la ventana emergente para confirmar que desea salir del modo de prueba. El encabezado de estado de la parte superior indicará que el sistema ya no se encuentra en el modo de prueba.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?