DOCA0270IT-01

Verifica dell'installazione del sistema nella modalità Test

AVVERTIMENTO
Funzionamento imprevisto dell'apparecchiatura
Prima di utilizzare la modalità Test, verificare che i carichi di alimentazione non provochino condizioni non sicure.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Durante gli stati pre-operativi e operativi, è possibile entrare e uscire dalla modalità di Test.

La modalità Test consente il controllo diretto dei moduli di alimentazione e dei moduli I/O digitali mediante lo strumento Funzionamento e manutenzione (OMT). In modalità Test, l'unico TeSys Avatar attivato è l'avatar di sistema. Entrare in modalità Test, quindi uscire manualmente dalla modalità Test per ripristinare lo stato pre-operativo di TeSys island . Vedere Uscita dalla modalità Test.

Verifica dell'installazione del sistema nella modalità Test

Passaggio

Azione

1

Accedere ai dispositivi fisici su TeSys island :

  • Per accedere alla VISTA FISICA mediante TeSys island DTM, selezionare la scheda Diagnostica → Dispositivi e fare clic sul dispositivo nella sezione Vista fisica.

  • Per accedere alla Vista TeSys island mediante l'OMT, fare clic sul pannello Vista TeSys island , quindi fare clic sul dispositivo.

2

Fare clic sul comando Chiudi o Apri sotto Comando Test.

3

Fare clic su Ok nella finestra a comparsa del messaggio di AVVERTENZA per eseguire il comando di test. Questa operazione chiude o apre il contattore o l'ingresso sul dispositivo.

4

Fare clic su un dispositivo nella topologia di TeSys island per eseguire un comando di test.

5

Dopo aver testato tutti i dispositivi, uscire dalla modalità Test come descritto nella tabella seguente.

Uscita dalla modalità Test

Passaggio

Azione

1

Fare clic sul pannello o la scheda Diagnostica.

2

Fare clic sul pulsante della Esci da modalità Test. Viene visualizzata una finestra a comparsa del messaggio di AVVERTENZA.

3

Fare clic su Ok nella finestra a comparsa per confermare che si desidera uscire dalla modalità Test. La barra di stato nella parte superiore indica che il sistema non è più in modalità Test.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?