DOCA0270DE-01

Flachbandkabel anschließen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Flachbandkabel für alle Module auf dem TeSys island angeschlossen werden.

Die TeSys island-Module werden über Flachbandkabel miteinander verbunden. Die Kabel sind so gestaltet, dass sie nur auf eine Art installiert werden können. Wenn die Insel horizontal montiert ist, wird das Flachbandkabel an der linken oberen Ecke des jeweiligen Moduls in den Anschluss an der rechten oberen Ecke des Moduls links daneben eingesteckt. Wenn die Insel vertikal montiert ist, werden die Module miteinander von oben nach unten verbunden. Alle Module mit Ausnahme des Buskopplers haben ein Flachbandkabel.

Zum Anschließen der Flachbandkabel gehen Sie vor wie folgt:

  1. Entfernen Sie den Schutzstopfen an der rechten Seite des Buskopplers.

  2. Stecken Sie am Buskoppler das Flachbandkabel des Moduls ein, das direkt rechts neben dem Buskoppler montiert ist.

  3. Entfernen Sie den Schutzstopfen oben rechts an dem Modul, das sich neben dem Buskoppler befindet, und schließen Sie das Flachbandkabel vom nächsten Modul rechts daneben an.

  4. Schließen Sie die Flachbandkabel für jedes Modul an, das auf der Insel montiert ist. Entfernen Sie nicht den Schutzstopfen des letzten Moduls auf der Insel.

Flachbandkabel anschließen

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.