DOCA0270DE-01

Verwendungskategorie AC-3

Auswahl entsprechend der elektrischen Lebensdauer in der Kategorie AC-3 (Ue ≤ 440 V)

  • Steuerung von 3-phasigen asynchronen Käfigläufermotoren mit Bremsen im Lauf.

  • Der Abschaltstrom (Ic) in der Kategorie AC-3 ist gleich dem Bemessungsbetriebsstrom (Ie) des Motors.

Betriebsstrom in kW (PS) — 50 Hz.

Beispiel:

  • Asynchronmotor mit

    • P = 5,5 kW (7,4 PS) − Ue = 400 V − Ie = 11 A − Ic = Ie = 11 A oder

    • P = 5,5 kW (7.4 PS) − Ue = 415 V − Ie = 11 A − Ic = Ie = 11 A

  • 5 Millionen Betriebszyklen erforderlich.

  • Die Auswahlkurven oben zeigen den erforderlichen Starternennwert: TPRS•025.

Auswahl entsprechend der elektrischen Lebensdauer in der Kategorie AC-3 (Ue = 660/690 V)

  • Steuerung von 3-phasigen asynchronen Käfigläufermotoren mit Bremsen im Lauf.

  • Der Abschaltstrom (Ic) in der Kategorie AC-3 ist gleich dem Bemessungsbetriebsstrom (Ie) des Motors.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?