DOCA0270DE-01

Buskoppler

Im TeSys island ist immer ein einzelner Buskoppler vorhanden, um als Feldbus-Kommunikationsschnittstelle zu dienen und alle anderen Module des TeSys island zu steuern. Die Bezugsnummer des Buskopplers wird anhand des in der folgenden Tabelle angegebenen erforderlichen Feldbus-Protokolls ausgewählt:

Buskoppler

Feldbus-Protokoll

Referenz

EtherNet/IP

TPRBCEIP

Modbus TCP

TPRBCEIP

PROFINET

TPRBCPFN

PROFIBUS-DP

TPRBCPFB

Die Hauptfunktionen des Buskopplers sind:

  • Kommunikation mit der SPS

  • Verwaltung der TeSys avatars und ihrer zugehörigen Module

  • Sammeln der Daten zu Betriebsstatus und Diagnose von den TeSys island -Modulen

  • Kommunikation mit der Konfiguration, den digitalen Betriebs- und den Wartungs-Tools

  • Versorgung der Module mit Steuerspannung

Der Buskoppler ist folgendermaßen verbunden:

  • Vorgeschaltet mit dem Feldbus

  • Nachgeschaltet mit den TeSys island -Modulen mit Geräteketten-Flachbandkabel

  • Vorgeschaltet mit der Steuerspannungsversorgung

  • Optional vorgeschaltet durch seinen Service-Port mit einem Software-Tool (Programmiertool EcoStruxure™ Machine Expert oder SoMove™-Software)

Der Buskoppler-Service-Port und der Ethernet-Switch auf dem TPRBCEIP und TPRBCPFN befinden sich im gleichen Netzwerk. Auf dem TPRBCPFN-Buskoppler dient der Service-Port nur zur vorübergehenden Verwendung bei Inbetriebnahme und Fehlerbehebung.

Der Buskoppler ist mit einem Micro-SD-Kartensteckplatz ausgerüstet, um die Hochlade- und Sicherungsfunktionen auf einer Micro-SD-Karte zu ermöglichen.

Für die Position des Buskopplers auf dem TeSys island siehe TeSys™ island – Übersicht.

Buskoppler-Funktionen – TPRBCEIP

Terminal- oder Service-Port: 1 x RJ45

Steckplatz für Micro-SD-Karte

Dual-Port-Ethernetschalter: 2 x RJ45

Namens-Tag

24-VDC-Steuerspannungsversorgungsverbinder mit Federklemmen

QR-Code

LED-Statusanzeigen

Buskoppler-Funktionen – TPRBCPFN

Terminal- oder Service-Port: 1 x RJ45

Steckplatz für Micro-SD-Karte

Dual-Port-Ethernetschalter: 2 x RJ45

Namens-Tag

24-VDC-Steuerspannungsversorgungsverbinder mit Federklemmen

QR-Code

LED-Statusanzeigen

Buskoppler-Funktionen – TPRBCPFB

Terminal- oder Service-Port: 1 x RJ45

LED-Statusanzeigen

MAC-Adresse

Steckplatz für Micro-SD-Karte

Feldbus-Port PROFIBUS DP

Namens-Tag

24-VDC-Steuerspannungsversorgungsverbinder mit Federklemmen

QR-Code

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?