DOCA0270DE-01

Verwendungskategorie AC-2 oder AC-4

Auswahl entsprechend der elektrischen Lebensdauer in der Kategorie AC-2 oder AC-4 (Ue ≤ 440 V)

  • Steuerung von 3-phasigen asynchronen Käfigläufermotoren (AC-4) oder Gleitringmotoren (AC-2) mit Bremsen bei stillstehendem Motor.

  • Der Abschaltstrom (Ic) in AC-2 ist gleich 2,5 × Ie.

  • Der Abschaltstrom (Ic) in AC-4 ist gleich 6 × Ie (Ie = Bemessungsbetriebsstrom des Motors).

Beispiel:

  • Asynchronmotor mit

    • P = 5,5 kW (7,4 PS) − Ue = 400 V − Ie = 11 A. Ic = 6 ×Ie = 66 A oder

    • P = 5,5 kW (7,4 PS) − Ue = 415 V − Ie = 11 A. Ic = 6 ×Ie = 66 A

  • 200.000 Betriebszyklen erforderlich

  • Die Auswahlkurven oben zeigen den erforderlichen Starternennwert: TPRS•025

Auswahl entsprechend der elektrischen Lebensdauer, Verwendung in Kategorie AC-4 (440 V < Ue ≤ 690 V)

  • Steuerung von 3-phasigen asynchronen Käfigläufermotoren mit Bremsen bei stillstehendem Motor.

  • Der Abschaltstrom (Ic) in AC-2 ist gleich 2,5 × Ie.

  • Der Abschaltstrom (Ic) in AC-4 ist gleich 6 × Ie (Ie = Bemessungsbetriebsstrom des Motors).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?