DOCA0270DE-01

Spannungsschnittstellenmodul

Das Spannungsschnittstellenmodul (VIM) ermöglicht die Spannungs-, Leistungs- und Energieüberwachung für das TeSys island .

Die Referenznummer lautet TPRVM001.

Die Hauptfunktionen des VIM sind:

  • Messung der einphasigen und dreiphasigen Leitungsspannung (47–63 Hz) an einem Anschlusspunkt von TeSys island

  • Überwachung der Energiedaten auf der Ebene der Insel

  • Überwachung der Spannung in einphasigen Systemen L-N oder L-L

  • Überwachung der Spannung in dreiphasigen Systemen ohne neutralen N-Anschluss

  • Berechnung der Effektivwertphasenspannung und der Phasenfolgespannung

  • Überwachung der Grundfrequenz

  • Ermittlung von Grad und Dauer von Einbruch- und Spitzenereignissen

Siehe Avatar-Schaltpläne für die Modulverdrahtung.

Das VIM ist vorgeschaltet mit der gemeinsamen Spannungsversorgung des TeSys island verbunden.

Das VIM kommuniziert mit dem Buskoppler und sendet Betriebsdaten.

Die Verbindungsspezifikationen für den Messeingang lauten folgendermaßen: Abnehmbarer Federklemmenblock mit drei starren Kabeln in der Größe 0,2–2,5 mm².

Flachbandkabel (für die Verbindung mit dem Modul links)

QR-Code

LED-Statusanzeigen

Namens-Tag

Verbinder mit Federklemmen

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?