DOCA0270DE-01

Prozessvariablen

Anwendungs- und Last-Avatars verfügen über PV-Eingänge (Prozessvariablen) und PV-Schalter:

  • PV-Eingänge empfangen Analogwerte von den Sensoren wie etwa Druck-, Durchfluss- oder Schwingungsmessgeräten. PV-Eingänge werden an Analog-E/A-Modulen (AIOMs) angeschlossen, die als Bestandteil des Avatars geliefert werden. Die Anzahl der für den Avatar erforderlichen AIOMs wird anhand der Anzahl der konfigurierten PV-Eingänge bestimmt.

  • PV-Schalter empfangen diskrete Signale von Schaltern wie etwa Schwimmer- oder Näherungsschaltern. PV-Schalter werden an Digital-E/A-Modulen (DIOMs) angeschlossen, die als Bestandteil des Avatars geliefert werden. Die Anzahl der für den Avatar erforderlichen DIOMs wird anhand der Anzahl der konfigurierten PV-Schalter bestimmt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?