DOCA0270ZH-01

连接扁平电缆

本节介绍如何连接 TeSys island 上所有模块的扁平电缆。

TeSys island 模块通过扁平电缆连接在一起。电缆带有锁定接头,因此它们只能以一种方式安装。如果阀岛是水平安装的,则模块左上角的扁平电缆插入位于左侧相邻模块右上角的连接器中。如果阀岛是竖直安装的,则模块从上到下连接。除总线耦合器外的所有模块都包含扁平电缆连接器。

如要连接扁平电缆,请执行以下步骤:

  1. 从总线耦合器的右上方取下保护塞。

  2. 将扁平电缆从直接安装在总线耦合器右侧的模块牢固地连接到总线耦合器。

  3. 移除模块右上方靠近总线耦合器的保护塞,并将扁平电缆从模块直接连接到右侧。

  4. 连接阀岛上包含的每个模块的所有扁平电缆。不要从阀岛上的最后一个模块上取下保护塞。

连接扁平电缆

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?