Einführung
Es muss eine Einrichtung durchgeführt werden, nachdem das TeSys island und alle anderen Hardware-Geräte physisch installiert wurden und die TeSys island -Topologie überprüft wurde. Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der Einrichtungsschritte. Die Person, die die Einrichtung durchführt, muss mit den TeSys island -Modulen und -avatars vertraut sein.
TeSys™ island einrichten
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Schalten Sie den TeSys island ein. |
|
2 |
Stellen Sie mit dem TeSys Island DTM oder dem OMT (Betriebs- und Wartungs-Tool) eine Verbindung zu TeSys island her. |
|
3 |
Stellen Sie bei einer Verbindung über OMT die IPv4-Adresse der Insel ein. |
|
4 |
Importieren Sie die Projektdatei in den TeSys Island DTM. |
|
5 |
Konfigurieren Sie die TeSys island -Parameter. |
|
6 |
Stellen Sie mit der SoMove -Software eine Verbindung zum TeSys island her. |
|
7 |
Laden Sie die Projektdatei in das TeSys island . |
|
8 |
Überprüfen Sie die Systeminstallation im Testmodus. |
|
9 |
Überprüfen Sie die TeSys island -Konfiguration. |
|
10 |
Überprüfen Sie die Systemverdrahtung. |
|
11 |
Schließen Sie den Netzstrom an. |
|
12 |
Verwenden Sie den Forcierungsmodus, um SPS-Befehle zu simulieren. |