DOCA0270DE-01

Testmodus beenden

Nach Abschluss der Aktivitäten im Testmodus müssen Sie den Testmodus manuell beenden, um die Insel wieder in den Betriebszustand zu versetzen:

  1. Klicken Sie auf den Bereich „Diagnose-Ansicht“.

  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Testmodus beenden“.

    Testmodus beenden

  3. Es erscheint ein Popup-Fenster. Klicken Sie auf „OK“, um zu bestätigen, dass Sie den Testmodus beenden wollen.

    HINWEIS: Das Status-Banner oben auf dem Bildschirm zeigt nicht an, dass sich das System nicht mehr im Testmodus befindet.

    Bestätigung für „Testmodus beenden“

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?