DOCA0270ES-01

Conexión de los cables planos

En esta sección se describe cómo conectar los cables planos de todos los módulos de la isla TeSys.

Los módulos de TeSys island están conectados mediante cables planos. Los cables están codificados de modo que solo se puedan instalar de una forma. Si la isla se monta horizontalmente, el cable plano en la esquina superior izquierda de un módulo se conecta a un conector situado en la esquina superior derecha del módulo adyacente izquierdo. Si la isla se monta verticalmente, los módulos se conectan de arriba abajo. Todos los módulos excepto el acoplador de bus incluyen el conector de cable plano.

Para conectar los cables planos, siga estos pasos:

  1. Retire el conector de protección del lado superior derecho del acoplador de bus.

  2. Conecte firmemente al acoplador de bus el cable plano del módulo montado directamente a la derecha del acoplador de bus.

  3. Retire el conector de protección de la parte superior derecha del módulo junto al acoplador de bus y conecte el cable plano del módulo directamente a la derecha.

  4. Conecte todos los cables planos para cada módulo incluido en la isla. No extraiga el conector de protección del último módulo de la isla.

Conexión de los cables planos

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?