DOCA0270ES-01

Variables de proceso

Los Avatares de aplicación y carga introducen conmutadores y entradas de variables de proceso (PV):

  • Las entradas PV reciben valores analógicos de sensores como, por ejemplo, medidores de presión, medidores de flujo o medidores de vibraciones. Las entradas PV se conectan con módulos de E/S analógicas (AIOM) que se incluyen como parte del Avatar. El número de AIOM que se necesitan para el Avatar se determina según el número de entradas PV configuradas.

  • Los conmutadores PV reciben señales discretas de conmutadores como, por ejemplo, de flotación o de proximidad. Los conmutadores de PV se conectan con módulos de E/S digitales (DIOM) que se incluyen como parte del Avatar. El número de DIOM que se necesitan para el Avatar se determina según el número de conmutadores de PV configurados.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?