DOCA0270IT-01

Modulo di interfaccia della tensione

L'interfaccia di potenza (VIM) consente il monitoraggio di tensione, potenza ed energia per TeSys island .

Il numero di riferimento è TPRVM001.

Le funzioni principali del VIM sono le seguenti:

  • Misurazione di tensioni di linea monofase e trifase (47–63 Hz) a un punto di collegamento del TeSys island

  • Monitoraggio dei dati correlati all'energia a livello dell'isola

  • Monitoraggio delle tensioni in sistemi monofase L-N o L-L

  • Monitoraggio delle tensioni in sistemi trifase senza collegamento N neutro

  • Calcolo delle tensioni RMS di fase e della sequenza fase di tensione

  • Monitoraggio della frequenza fondamentale

  • Individuazione del livello e della durata degli eventi di riduzione e aumento

Consultare Schemi di cablaggio dell'avatar per il cablaggio del modulo.

Il VIM è collegato a monte all'alimentazione comune di TeSys island .

Il VIM comunica con il bus coupler, inviando i dati operativi.

Le specifiche di collegamento per la misurazione dell'ingresso sono le seguenti: morsettiera a molla rimovibile con tre cavi rigidi da 0,2-2,5 mm² (AWG 24-14).

Cavo piatto (per il collegamento al modulo a sinistra)

Codice QR

Indicatori di stato LED

Tag nome

Connettore con terminali a molla

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?