DOCA0270ES-01

Módulo de interfaz de tensión

El módulo de interfaz de tensión permite supervisar la tensión, la alimentación y la energía de la TeSys island .

La referencia es TPRVM001.

Las principales funciones del módulo de interfaz de tensión son las siguientes:

  • Medir las tensiones de línea monofásica y trifásica (47–63 Hz) en un punto de conexión de la TeSys island

  • Supervisar datos relacionados con la energía en el nivel de la isla

  • Supervisar las tensiones en sistemas monofásicos L-N o L-L

  • Supervisar las tensiones en sistemas trifásicos sin conexión de neutro (N)

  • Calcular las tensiones de fase RMS y la secuencia de fase de tensión

  • Supervisar la frecuencia fundamental

  • Identificar el nivel y la duración de los eventos de caída y aumento

Consulte el Esquema de cableado de los Avatares para llevar a cabo el cableado de los módulos.

El módulo de interfaz de tensión se conecta aguas arriba con la fuente de alimentación común de la TeSys island .

El módulo de interfaz de tensión se comunica con el acoplador de bus mediante el envío de datos de funcionamiento.

Las especificaciones de conexión para la medición de entrada son las siguientes: terminal de bornas de resorte extraíble con tres cables rígidos de 0,2-2,5 mm² (AWG 24-14).

Cable plano (para la conexión con el módulo de la izquierda)

Código QR

Indicadores de estado LED

Etiqueta de nombre

Terminal de bornas de resorte

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?