DOCA0270PTBR-01

Sair de modo de teste

Depois de concluir as atividades do Modo de teste, é preciso sair dele manualmente para retornar a ilha ao estado operacional:

  1. Clique no painel Vista de diagnóstico.

  2. Clique no botão Sair de modo de teste.

    Sair de modo de teste

  3. Uma janela pop-up será exibida. Para confirmar que deseja sair do Modo de teste, clique em OK.

    NOTA: A faixa de status na parte superior não indica que o sistema não está mais em Modo de teste.

    Confirmação de saída do Modo de teste

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?