DOCA0270ES-01

Salir de la modalidad de prueba

Una vez que se hayan completado las actividades de la modalidad de prueba, deberá salir manualmente de ella para devolver la isla al estado operativo:

  1. Haga clic en el panel Vista de diagnóstico.

  2. Haga clic en el botón Salir de la modalidad de prueba.

    Salir de la modalidad de prueba

  3. Aparece una ventana emergente. Para confirmar que desea salir de la modalidad de prueba, haga clic en Aceptar.

    NOTA: El encabezado de estado de la parte superior no indica que el sistema ya no se encuentra en la modalidad de prueba.

    Confirmación para salir de la modalidad de prueba

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?