DOCA0270ZH-01

退出测试模式

在完成测试模式活动后,您必须手动退出测试模式以使阀岛恢复到运行状态。

  1. 单击“诊断视图”面板。

  2. 单击“退出测试模式”按钮。

    退出测试模式

  3. 此时出现一个弹出窗口。若要确认您要退出测试模式,单击“确定”。

    注: 顶部的状态标题不表示系统不再处于测试模式。

    退出测试模式确认

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?