DOCA0270ES-01

Para la categoría de utilización AC-3

Selección según la durabilidad eléctrica necesaria, uso en la categoría AC-3 (Ue ≤ 440 V)

  • Control de motores de jaula de ardilla asíncronos trifásicos con interrupción durante el funcionamiento.

  • La corriente cortada (Ic) en la categoría AC-3 es igual a la corriente nominal de funcionamiento (Ie) del motor.

Potencia de funcionamiento en kW (hp)—50 Hz.

Ejemplo:

  • Motor asíncrono con

    • P = 5,5 kW (7,4 hp) − Ue = 400 V − Ie = 11 A − Ic = Ie = 11 A, o

    • P = 5,5 kW (7,4 hp) − Ue = 415 V − Ie = 11 A − Ic = Ie = 11 A

  • Son necesarios 5 millones de ciclos de funcionamiento.

  • Las curvas de selección anteriores muestran los valores nominales necesarios en el arrancador: TPRS•025.

Selección según la durabilidad eléctrica necesaria, uso en la categoría AC-3 (Ue = 660/690 V)

  • Control de motores de jaula de ardilla asíncronos trifásicos con interrupción durante el funcionamiento.

  • La corriente cortada (Ic) en la categoría AC-3 es igual a la corriente nominal de funcionamiento (Ie) del motor.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?