DOCA0270PTBR-01

Para a categoria de utilização AC-3

Seleção de acordo com a vida elétrica exigida, na categoria AC-3 (Ue ≤ 440 V)

  • Controle de motores trifásicos assíncronos em forma de gaiola com interrupção durante a execução.

  • A interrupção da corrente (lc) na categoria AC-3 é igual à corrente operacional nominal (le) do motor.

Energia operacional em kW (hp) — 50 Hz.

Exemplo:

  • Motor assíncrono com

    • P = 5,5 kW (7,4 hp) − Ue = 400 V − Ie = 11 A − Ic = Ie = 11 A ou

    • P = 5,5 kW (7,4 hp) − Ue = 415 V − Ie = 11 A − Ic = Ie = 11 A

  • 5 milhões de ciclos de operação exigidos.

  • As curvas de seleção acima mostram a classificação de partida necessária: TPRS•025.

Seleção de acordo com a vida elétrica exigida, na categoria AC-3 (Ue = 660/690 V)

  • Controle de motores trifásicos assíncronos em forma de gaiola com interrupção durante a execução.

  • A interrupção da corrente (lc) na categoria AC-3 é igual à corrente operacional nominal (le) do motor.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?